×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 常问问题 文档编号 82948099, 文档发布日期 2017年8月22日
(1)
评估

PCS 7中哪些控制器可以被用来建立 PROFINET 现场总线 ?

推荐文档: 西门子工程师推荐本文档!
  • 文档
  • 涉及产品
PCS 7中,您可以使用AS 410或其他S7-400系统建立PROFINET现场总线,对于新系统,推荐使用AS 410。

描述
从PCS 7 V8.0 Upd1开始支持PROFINET,从PCS 7 V8.0 SP1开始支持经PROFINET的HART通讯。

SIMATIC PCS 7 V9.0包含大量的硬件和软件创新,显著地扩展了PCS 7中的PROFINET功能,为完整使用这些创新,推荐使用固件版本V8.2的CPU 410和 PCS 7 V9.0,仅此组合才能使用以下功能:

  • 冗余PROFINET R1 配置 
  • 标准系统中运行中配置(CiR)
  • H系统运作中配置(H-CiR) 
  • 高精度时间戳(SoE)

可使用以下控制器:

推荐: AS 410 模块化系统
CPU 410固件版本为V8.1或者更高时,仅可以使用两个集成的PROFINET接口建议PROFINE现场总线。如果固件版本更旧,则仅可以使用一个集成的PROFINET接口。

其他 S7-400 系统
除AS 410之外,您可以使用以下的S7-400系统建议PROFINET现场总线:

  • 固件版本高于V6.0.1的H-CPU,通过集成PROFINET接口
  • 固件V5.3.1及更高的标准CPU,通过CP443-1EX30
  • 固件版本高于V6.0.2的标准PN-CPU,通过集成PROFINET接口

注意
在组态CPU 410-5H时至少需要使用SIMATIC PCS 7 V8.0 SP1和硬件升级包 "HUP CPU 410-5H" 。SIMATIC PCS 7 V8.0 SP1 软件包中并不包含 "HUP CPU 410-5H",可在链接 68627630中下载,新版本的 PCS 7已包含了此硬件升级包。

可使用以下设备:

以下条目包含一个概述:PCS 7中可使用的PROFINET设备及其及其支持的功能 109747976

注意
除此之外,请注意文档“SIMATIC Process Control System PCS 7 Approved Modules”内容。其中包含PCS 7支持的PROFINET组件列表,列表示为"F"(功能,Function),支持的PROFINET组件标识为“P”。文档条目: 109748745


更多信息
在条目 72887082中,您能找到一个PCS 7中PROFINET方案实施相关的所有信息的概述。




安全性信息
为了保护技术基础设施、系统、机器和网络免受网络威胁,有必要实施并持续维护一个全面、最先进的IT安全方案。西门子的产品和解决方案构成了这一方案的一个要素。有关网络安全的更多信息,请访问
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
对统计的支持
用该功能可根据所需数量输出搜索结果的IDs (格式 .txt)

生成列表
复制URL
在新设计中显示此页面
mySupport Cockpit
相关链接