×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 常问问题 文档编号 83130159, 文档发布日期 2016年4月8日
(13)
评估

如何编程和参数化两个 S7-1200 CPU 之间的Modbus/TCP 通信?

推荐文档: 西门子工程师推荐本文档!
  • 文档
  • 涉及产品
描述 本文描述了两个 S7-1200 CPU 之间的 Modbus/TCP 通信。 在 S7-1200 CPU 的用户程序中调用和参数化指令 "MB_CLIENT" 和 "MB_SERVER"。

S7-1200 作为 Modbus/TCP 客户端使用"MB_CLIENT" 指令通过 PROFINET 连接进行通信。使用该条指令无需额外的硬件。 "MB_CLIENT" 指令建立客户端和服务器之间的连接,发送请求,接收响应,并控制与Modbus/TCP 服务器连接的通断。

 S7-1200作为 Modbus/TCP 服务器使用"MB_SERVER" 指令通过 PROFINET 连接进行通信。使用该条指令无需额外的硬件。"MB_SERVER" 指令处理 Modbus/TCP 客户端的连接请求,接收 Modbus 功能码请求,并发送响应消息。

例程中提供2个 Modbus 功能。每个 Modbus 功能需要通过一对 Modbus 程序块(MB_CLIENT 和 MB_SERVER)建立 Modbus TCP 的连接。

下图给出了在本例中Modbus功能块的概览,以及 Modbus 功能块的参数分配。  


图 01

以下文档描述了

  • 在 Modbus/TCP 客户端用户程序中调用和参数化 "MB_CLIENT"。
  • 在 Modbus/TCP 服务器用户程序中调用和参数化 "MB_SERVER"。

83130159_NET_S7-1200_MODBUS_TCP_en.pdf ( 4646 KB )  

下载

下载中包括 "Modbus_TCP_S7-1200.zip" 项目。

复制 "Modbus_TCP_S7-1200.zip" 文件到一个独立的路径下,然后双击打开。之后可以用 STEP 7 打开和处理解压缩的项目数据。  

Modbus_TCP_S7-1200.zip ( 4711 KB )

更多信息
关于 STEP 7 Professional V13 (TIA Portal) 的详细信息请参考条目号 89515142。 

创建环境
FAQ中使用图片和下载项目均在 STEP 7 Professional V13 中创建。

安全性信息
为了保护技术基础设施、系统、机器和网络免受网络威胁,有必要实施并持续维护一个全面、最先进的IT安全方案。西门子的产品和解决方案构成了这一方案的一个要素。有关网络安全的更多信息,请访问
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.