×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 常问问题 文档编号 85525238, 文档发布日期 2014年6月24日
(0)
评估

3RM电机起动器-ATEX防爆保护应用中的安全完整性等级

推荐文档: 西门子工程师推荐本文档!
  • 文档
  • 涉及产品

 

问 题:

 

为什么3RM11/3RM13电机起动器在ATEX防爆保护应用中安全等级可以达到SIL2并且在功能 安全应用等级可以达到SIL3和PLe?


 

 

解答:


3RM11/3RM13电机起动器包括两种不同的保护功能。
一种保护功能是安全应用,另一种功能是防爆保护应用(ATEX)。

1.功能安全:
在这里,保护的目的是识别和控制危险状况。在安全功能方面,3RM11/3RM13电机起动器相当于监控自身故障的执行机构子系统。执行机构子系统的架构 可以实现HFT=1(硬件故障裕度)并且在IEC62061标准下安全等级可以达到 SIL3 ,在ISO 13849-1标准下安全等级可以达到 PLe和Cat.4

2.防爆保护 (ATEX):
在这里,保护的目的是预防危险区域起火的可能性。对于3RM11/3RM13电机起动器来说,可以提供对电机或变压器的过载保护功 能。3RM11/3RM13电机起动器适用于ATEX Category2等级。因此,3RM11/3RM13过载保护功能是单通道的,即HFT=0;基于现有的诊断能力,3RM11/3RM13电机起动器过 载保护功能可以达到SIL2


 

SIL和PL的总结:
依据IEC62061 标准, 功能安全等级=〉SIL3,HFT1,SFF〉99%;依据ISO13849-1标准,功能安全等级可达到PLe和Cat.4, 高指标DC ≥ 99 
依据EN50495标准, 防爆保护等级(ATEX)=〉SIL2,HFT0,ATEX Cat.2

 

 

安全性信息
为了保护技术基础设施、系统、机器和网络免受网络威胁,有必要实施并持续维护一个全面、最先进的IT安全方案。西门子的产品和解决方案构成了这一方案的一个要素。有关网络安全的更多信息,请访问
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
评估文档
无评估
请求和反馈
您想要做什么?
注意:反馈总是与当前的条目/产品相关。您的消息将被转发给我们在线支持团队的技术编辑们。如果我们需要就您的反馈提供答复,您将在几天内收到答复。如果没有其它问题,您将不会收到答复。