×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 常问问题 文档编号 87505790, 文档发布日期 2014年6月24日
(0)
评估

如何为高级型3SK1基本单元提供一个信号触点(高级型3SK1基本单元没有信号输出点)

  • 文档
  • 涉及产品

 

问题:


如果希望高级型3SK1基本单元提供一个信号触点(例如常闭触点),该怎么做?
(高级型3SK1基本单元没有信号输出点)

 

 

解答:


如果希望高级型3SK1基本单元提供一个信号触点,可以在使能回路连接一个耦合继电器(带常闭触点的;如果允许,可以并联一个接触器)。耦合继电器可以选 择西门子型号为3TX, 3RS和LZX系列的接口继电器。

接线方案请见: 
see. (390 KB) ( 390 KB ) ( 390 KB )

 

 

评估文档
无评估
请求和反馈
您想要做什么?
注意:反馈总是与当前的条目/产品相关。您的消息将被转发给我们在线支持团队的技术编辑们。如果我们需要就您的反馈提供答复,您将在几天内收到答复。如果没有其它问题,您将不会收到答复。