×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 常问问题 文档编号 88231102, 文档发布日期 2014年3月10日
(1)
评估

在 STEP 7 V12 SP1 (TIA Portal) 中,怎样设置 IO 设备的 PROFINET 更新时间以及在何处找到所有 PROFINET 节点更新时间的概览?

推荐文档: 西门子工程师推荐本文档!
  • 文档
  • 涉及产品

说明
本条目描述了设置 PROFINET 节点更新时间的步骤,以及在何处找到 IO 系统内所有 PROFINET 节点更新时间的概览。

以下描述了怎样实现。

  1. 在 TIA Portal 中打开一个项目,切换到"项目视图"。
  2. 打开"设备和网络"。
  3. 选择 IO 设备的 PROFINET 接口。
  4. 在巡视窗口进入 PROFINET 接口“属性”,浏览到“常规>高级选项>实时设定> IO 周期”。
  5. 改变 IO 周期为“手动设定”并选择需要的更新时间。
    注意
    手动设置是有用的,例如当使用 IWLAN 通讯时。否则最好使用自动计算。


    图. 01
  6. 通过进入"网络视图"并选择以太网子网(PN/IE)的绿线可以获得 IO 系统内所有 PROFINET 节点更新时间的概览。
  7. 在"网络视图"选择“I/O 通讯”标签。这个标签显示在以太网子网中的所有设备连接。在“更新时间[ms]”列可以查看和修改 PROFINET 节点的更新时间。
    Note注意
    只能在更新时间组态为“手动设定”时才能改变 IO 设备的更新时间。


    图. 02

更多信息
关于STEP 7 Professional V12 SP1 Upd2 (TIA Portal)的详细信息参考条目 ID 77991795。

创建环境
此 FAQ 中涉及的画面是在 STEP Professional V12 SP1 Upd2 (TIA Portal) 中创建的。

安全性信息
为了保护技术基础设施、系统、机器和网络免受网络威胁,有必要实施并持续维护一个全面、最先进的IT安全方案。西门子的产品和解决方案构成了这一方案的一个要素。有关网络安全的更多信息,请访问
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.