×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: Produktmitteilung Beitrags-ID: 88280194, Beitragsdatum: 11.02.2016
(1)
Bewerten

Resteindeckung mit SIMOTICS S-1FT5-Synchronmotoren

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)
Ab 01.05.2018 wurde bei den SIMOTICS-S 1FT5 und 1FK6 das Rückwarenkennzeichen von R0 auf S3 geändert. Somit sind unter den unten genannten Voraussetzungen der Bezug von Ersatzmotoren sowie die Reparatur in den autorisierten DF MC-Reparaturstellen möglich. Es gilt weiterhin die Empfehlung, die abgekündigten Altprodukte SIMOTICS-S 1FT5 und 1FK6 auf aktuelle Produktreihen umzurüsten!

Update, 12.06.2018

Voraussetzung Bezug Ersatzmotoren

Unter der Voraussetzung der Verfügbarkeit von Material und Fertigungsmittel können unter Angabe der Seriennummer des defekten Motors, noch Ersatzmotoren für SIMOTICS-S 1FT5 und 1FK6 bestellt und gefertigt werden. In Ausnahmefällen können auch Angebote ohne Seriennummer des Motors erstellt werden.

Es ist nicht abzusehen, wie lange die benötigten Materialen für den SIMOTICS-S 1FT5 und 1FK6 verfügbar sind.

-------------------------------------

Die Motorenreihe SIMOTICS S-1FT5 wird zum 01.10.2016 abgekündigt. Es besteht nun die letzte Möglichkeit zur Resteindeckung mit SIMOTICS S-1FT5-Motoren. Die letzten Bestellungen sind bis zum 30.06.2016 möglich.

Anstehende Produktabkündigung SIMOTICS S-1FT5

Nach Ablauf der 12-jährigen Ersatzteilphase erfolgt zum 30.09.2016 die Abkündigung der SIMOTICS S-1FT5-Motorenreihe. Ab diesem Zeitpunkt werden keine weiteren Ersatzmotoren mehr geliefert. Reparaturen werden im Rahmen der Gewährleistung noch bis zum 30.09.2018 durchgeführt.

Bedingt durch die Lieferzeit werden die letzten Bestellungen von SIMOTICS S-1FT5-Motoren nur bis zum 30.06.2016 angenommen.  

Es besteht nun die letzte Möglichkeit zur Resteindeckung mit SIMOTICS S-1FT5-Synchronmotoren.  

Weitere Informationen zur anstehenden Abkündigung von SIMOTICS S-1FT5-Motoren sind hier zu finden: 72325276.

Ansprechpartner

Region


Hotline/After Sales

Telefon Europa: +49 (911) 895-7222
Telefon Amerika: +1 (423) 262 5710
Telefon Asien/Pazifik: +86 (10) 6475 7575

siehe auch 109756534 

Service Center Motoren

https://wse02.siemens.com/content/P0002282/SitePages/Homepage.aspx

Ersatzmotoren

sparemotor.nes.mc.aud@siemens.com

Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Beitrag bewerten
keine Bewertung
Anfragen und Feedback
Was möchten Sie tun?
Hinweis: Das Feedback bezieht sich immer auf den vorliegenden Beitrag / das vorliegende Produkt. Ihre Nachricht wird an die Redakteure im Online Support gesendet. In einigen Tagen erhalten Sie von uns eine Antwort, wenn Ihr Feedback das erfordert. Ist für uns alles klar, werden wir Ihnen nicht mehr antworten.