×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: Anwendungsbeispiel Beitrags-ID: 88411471, Beitragsdatum: 21.08.2014
(1)
Bewerten

Not-Halt-Abschaltung bis SIL 3 bzw. PL e mit fehlersicheren Motorstartern und einem Sicherheitsschaltgerät

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)
Anwendung Um eine Maschine auch im Notfall sicher abschalten zu können, wird ein Not-Halt-Befehlsgerät angebracht und durch ein Sicherheitsschaltgerät überwacht. Das sichere Abschalten erfolgt über fehlersichere Motorstarter. ...

Anwendung
Um eine Maschine auch im Notfall sicher abschalten zu können, wird ein Not-Halt-Befehlsgerät angebracht und durch ein Sicherheitsschaltgerät überwacht. Das sichere Abschalten erfolgt über fehlersichere Motorstarter.

Funktionsweise
Das Sicherheitsschaltgerät überwacht das Not-Halt- Befehlsgerät. Bei Betätigung des Not-Halt- Befehlsgerätes schaltet das Sicherheitsschaltgerät über die Geräteverbinder die fehlersicheren Motorstarter ab. Die Motorstarter schalten daraufhin die Last sicher ab. Ist das Not-Halt-Befehlsgerät entriegelt, kann durch den Starttaster wieder eingeschaltet werden.

Hinweis
In diesem Beispiel wird davon ausgegangen, dass die Gefährdung nur von jeweils einem der Antriebe ausgeht, jedoch beim Not-Halt eine Gruppe von Antrieben abgeschaltet wird. Aus diesem Grund wird in der Sicherheitsbewertung nur ein einzelner Motorstarter betrachtet und dies exemplarisch verwendet. Besteht die Gefährdung durch die Bewegung mehrerer Antriebe, so müssen in der Sicherheitsbewertung alle Motorstarter berücksichtigt werden, die an dieser Gefahr beteiligt sind.

Downloads

Inhalt der Downloads

Download

Schaltplan

E-Stop_SIL3_3RM1_3SK1_140417_wiring.zip ( 832 KB )

 Registrierung notwendig  Safety_Evaluation_Emergency_stop_SIL3_3RM1_3SK1_de.zip (4,4 KB) 

CAx-Download

Konfiguratoren


Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Beitrag bewerten
keine Bewertung
Anfragen und Feedback
Was möchten Sie tun?
Hinweis: Das Feedback bezieht sich immer auf den vorliegenden Beitrag / das vorliegende Produkt. Ihre Nachricht wird an die Redakteure im Online Support gesendet. In einigen Tagen erhalten Sie von uns eine Antwort, wenn Ihr Feedback das erfordert. Ist für uns alles klar, werden wir Ihnen nicht mehr antworten.