×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: Produktmitteilung Beitrags-ID: 88581846, Beitragsdatum: 05.08.2014
(0)
Bewerten

SINUMERIK 840D sl Vertriebs- und Lieferfreigabe CNC-SW 4.5 SP3

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)

[Update 05.08.2014]

Die SINUMERIK 840D sl CNC-Software 4.5 SP3 ist zum Vertrieb und zur Lieferung freigegeben. Bitte beachten Sie, dass bei Bestellungen von CNC-SW 4.x seit 01.10.2013 für das Nutzen von SINUMERIK Operate in der NCU auch die Option „SINUMERIK Operate /NCU“ zu bestellen und zu lizenzieren ist.


[Update 05.08.2014]

Neue Optionen und Funktionsverbesserungen

  • Betrieb der ET 200 SP failsafe Module an der SINUMERIK 840 D sl. (Weitere Infos siehe 87603038.)
  • Option 6FC5800-0AP67-0YB0 (P67): SINUMERIK INTEGRATE ACCESS MYMACHINE /OPC UA.
    Die Software Option SINUMERIK Integrate Access MyMachine /OPC UA schaltet den Kommunikationskanal für den OPC UA-Server auf der SINUMERIK PCU oder auf der SINUMERIK NCU frei. Die Methode OPC UA Data Access ermöglicht das Lesen und Schreiben von CNC- und PLC-Variablen. OPC Unified Architecture OPC UA ist ein standardisiertes, industrielles Kommunikationsprotokoll für den Zugriff auf Steuerungsdaten, z. B. durch Leitsysteme.
  • Mit der Option „SINUMERIK Operate /NCU“ (6FC5800-0AS00-0YB0 / S00) wird SINUMERIK Operate in der CNC-Software für die NCU aktiviert. Wenn SINUMERIK Operate in der CNC-SW 4.x genutzt wird, ist zwingend auch die Option „SINUMERIK Operate /NCU“ zu bestellen und zu lizenzieren.
    Achtung:

    SINUMERIK Operate für NCU hat seit 01.10.2013 eine eigene Lizenz. Deshalb ist die Option „SINUMERIK Operate /NCU“ seit 01.10.2013 grundsätzlich zu bestellen, wenn bei SINUMERIK 840D sl ab CNC-SW 4.x SINUMERIK Operate in der NCU genutzt bzw. aktiviert wird. Bitte beachten Sie dies bei Ihren Bestellungen.

Weitere Funktionsverbesserungen

  • siehe Hochrüstanleitung

Freigegebene Komponenten

Artikelnummer

Bezeichnung

CNC SOFTWARE ab 4.x  auf CF Card mit Lizenz   aktuelle SW Version
6FC5851-1YG00-0YA0 CNC-SOFTWARE 31-3 MIT SINUMERIK OPERATE, EXPORT
6FC5851-1XG00-0YA0 CNC-SOFTWARE 31-3 MIT SINUMERIK OPERATE
CNC SOFTWARE ab 4.x  auf CF Card ohne Lizenz  aktuelle SW Version
6FC5851-1YG00-0YA8 CNC-SOFTWARE 31-3 MIT SINUMERIK OPERATE, EXPORT
6FC5851-1XG00-0YA8 CNC-SOFTWARE 31-3 MIT SINUMERIK OPERATE
CNC SOFTWARE 4.5 SP3  auf CF Card mit Lizenz  (04.05.03.00.018)
6FC5851-1YG41-3YA0 CNC-SOFTWARE 31-3 MIT SINUMERIK OPERATE, EXPORT
6FC5851-1XG41-3YA0 CNC-SOFTWARE 31-3 MIT SINUMERIK OPERATE
CNC SOFTWARE 4.5 SP3  auf CF Card ohne Lizenz  (04.05.03.00.018) 
6FC5851-1YG41-3YA8 CNC-SOFTWARE 31-3 MIT SINUMERIK OPERATE, EXPORT
6FC5851-1XG41-3YA8 CNC-SOFTWARE 31-3 MIT SINUMERIK OPERATE

Hinweise

Die Bestellnummer beinhaltet eine fortlaufende Nummerierung, damit kann der SW Stand nicht mehr direkt abgelesen werden. Bisher sind folgende SW-Stände für SW 4.xx eingeführt worden. Bei Bestellung der aktuellen Software wird zukünftig der neue Stand 4.5 SP3 geliefert.

SW-Stand Artikelnummer
SW 4.4 SP1 6FC5851-..G40-1YA0
SW 4.4 SP2 6FC5851-..G40-2YA0
SW 4.4 SP2 HF2 6FC5851-..G40-3YA0
SW 4.4 SP3 6FC5851-..G40-4YA0
SW 4.5 SP1 6FC5851-..G41-1YA0
SW 4.5 SP2 6FC5851-..G41-2YA0
SW 4.5 SP3 6FC5851-..G41-3YA_

Hochrüstanleitungen/Randbedingungen/Verträglichkeiten

Hochrüstanleitungen

Randbedingungen

Bei SINUMERIK 840D sl wird der Funktionsbereich Safety Integrated mittel- und langfristig innoviert. Dies führt aufgrund vorbereitender Maßnahmen (Änderung des PLC-Betriebssystems) bereits ab dem SW-Stand 4.4 dazu, dass im Hardware-Konfigurator die PLC als F-PLC angesprochen werden muss. Die F-Funktionalität der integrierten PLC wird aber noch nicht in diesem SW-Stand, sondern erst in Stufen in zukünftigen SW-Ständen zur Verfügung stehen.

Verträglichkeiten zu SW 4.5 SP3

Artikelnummer

Bezeichnung

6FC5860-1YC41-3YA0 SINUMERIK Operate 4.5 SP3
6FC5860-0YC40-0YA8 Spracherweiterungen SINUMERIK Operate 4.5 SP2
6FC5860-7YC10-1YA0 SINUMERIK Integrate Access MyMachine/P2P(MCIS RCS COMMANDER; FUER PC/PG; SOFTWARE 2.6
6FC5250-7AY00-7AG0 SINUCOM INBETRIEBNAHME/SERVICETOOL SW 7.7
6FC5252-5AY01-5AG0 STEP 7 für SINUMERIK ab 5.5
6SL3072-0AA00-0AG0 STARTER INBETRIEBNAHMETOOL FUER SINAMICS UND MICROMASTER VERSION V4.3.2

Weitere Information bezüglich SINUMERIK Operate 4.5 SP3 siehe 88579123.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre zuständige Siemens-Dienststelle.

Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.