Vertriebs- und Lieferfreigabe Energy Analytics 1.0
-
Beitrag
-
Betrifft Produkt(e)
Der Service für Ihr Energiedatenmanagement "Energy Analytics 1.0" ist ab sofort für den deutschen Markt zur Lieferung freigegeben.
Energy Analytics 1.0
Energy Analytics von Siemens ist ein Service für das Energiedatenmanagement. Mittels Berichten und Analysen der Energiedaten des Kunden wird Transparenz geschaffen und vorhandene Einsparpotenziale werden aufgezeigt. Mit dem Prozess-Know-how des Kunden und unserer Expertise im Energiedatenmanagement wird aus Energie-Daten Energie-Wissen generiert. Dies ermöglicht es dem Kunden, wesentlich schneller qualitativ bessere Produktions- und Investitionsentscheidungen zu treffen.
In den folgenden Punkten werden der Serviceumfang und die Vorteile des Service Energy Analytics zusammengefasst:
- Mit Energy Analytics bieten wir ein vollautomatisiertes Energiemanagementsystem zur Erfassung, Aufbereitung und Visualisierung von Energie- und Produktionsdaten. In den Grundfunktionen ist dies vergleichbar mit einem hochwertigen Stand-Alone-System wie B.Data.
- Im Mittelpunkt unserer Services steht die Optimierung der Prozesse und Anlagen mit Hilfe von aussagekräftigen Reports, Analysen und Entscheidungsvorlagen. Hier unterscheidet sich unser Service wesentlich von den Produkten anderer Anbieter, denn wir stellen nicht nur ein System zur Verfügung, sondern greifen unseren Kunden bei der Optimierung "unter die Arme".
- Durch Einsatz einer standardisierten Datenerfassungskomponente, entweder als Systemkomponente (Energy Box) oder als reine Software Applikation (Energy App), integrieren wir bereits bestehende Energie- und Produktionsdaten schnell, sicher und ohne Eingriff in den Produktionsprozess.
- Die Bereitstellung und Wartung der Software nach dem neuesten Stand der Technik ist für uns eine Basisfunktion.
- Unser Service leistet mehr: wir übernehmen die zeitaufwendige Aufbereitung und Visualisierung der Daten und unterstützen unsere Kunden pro-aktiv bei der Ableitung von Optimierungsmaßnahmen (z.B. durch interne Benchmarks oder Analysemodelle für einzelne Schritte im Produktionsprozess).
- Wir entlasten Produktions- und Instandhaltungsexperten, so dass sich Ingenieure und Techniker unserer Kunden auf ihre Kernaufgaben konzentrieren können anstatt auf die Erstellung von Reports oder Softwarepflege.
- Darüber hinaus bieten wir "on demand" Zugang zu Energieeffizienz- und Industriespezialisten in aller Welt, um genau für die jeweiligen Herausforderungen unserer Kunden die passende Expertise zur Verfügung zu stellen.
- Besser als bei jeder Stand-Alone-Software passt sich der Leistungsumfang individuellen Anforderungen an. Unser Service gliedert sich in sogenannte "Value Add Packages", die einen einfachen Einstieg ins professionelle Energiemanagement ermöglichen und mit neuen Herausforderungen wachsen – je nach Bedarf.
- Mit unserem Service profitieren unsere Kunden von stetiger technischer Weiterentwicklung und sind immer auf dem neusten Stand, auch im Hinblick auf sich verändernde politische Rahmenbedingungen.
- So bieten wir mit unseren Services beispielsweise die passenden Antworten zur Erfüllung der Energiemanagementnorm ISO 50001 - sowohl in der heutigen Version als auch bei zukünftigen Änderungen.
- Wir entlasten das Investitionsbudget, da unsere Leistungen über eine monatliche Gebühr abgedeckt werden (OPEX) und weder einmalige Kapitalinvestitionen (CAPEX), noch jährliche Abschreibungen verursachen.
Produktübersicht
Unter dem folgenden Link finden Sie weitere Details zu den einzelnen Value Add Packages: http://www.industry.siemens.com/services/global/de/portfolio/energy_environmental_service/energy-analytics/Seiten/index.aspx
Energy Analytics 1.0 – Value Add Packages | |
Bronze für 30 Datenpunkte | 9AS2111-1AA11-1AA1 |
Silver für 30 Datenpunkte | 9AS2111-2AA11-1AA1 |
Gold für 50 Datenpunkte | 9AS2111-3AA11-1AA1 |
Platinum für 100 Datenpunkte | 9AS2111-4AA11-1AA1 |
Zusätzliche 10 Datenpunkte für Platinum | 9AS2113-1AA11-1AA1 |
Energy App – Einmalige Gebühr | 9AS2112-1AA11-1AA1 |
Energy App – Monatliche Gebühr | 9AS2112-1BA11-1AA1 |
Energy Box – Einmalige Gebühr | 9AS2112-2AA11-1AA1 |
Energy Box – Monatliche Gebühr | 9AS2112-2BA11-1AA1 |
Technische Daten
Hardware- Voraussetzung für die Datenerfassung 1) | Die Hardware-Voraussetzungen ergeben sich aus den Voraussetzungen des jeweiligen Betriebssystems. Folgende Hardwarevorrausetzungen sollten jedoch mindestens erfüllt sein:
| ||
Software-Voraussetzung für die Datenerfassung 1) |
| ||
Mindestvoraussetzung für die Visualisierung | WEB-Browser:
Reports:
| ||
Datenpufferung des Umlaufspeichers | Im Falle einer Unterbrechung der Datenleitung werden die Daten auf der Erfassungskomponente gepuffert (Beispiel: bei 100 Datenpunkten und einem Erfassungsintervall von 15 Minuten können mit einem Speichervolumen von einem Gigabyte die Daten von ca. 5 Jahren gepuffert werden). | ||
Anbindung der Datenerfassung | Energy Analytics unterstützt bei der Anbindung der Datenerfassung über die Energy-App folgende Quellen:
| ||
Datenkommunikation | Ein Anschluss an das Internet zur Anbindung an das Rechenzentrum von Energy Analytics muss zur Verfügung stehen. Verwendeter Ziel-Port: 4443 Transportprotokoll: TCP | ||
Datensicherheit/Verschlüsselung | Die Daten werden mit einer 256-bit SSL-Verschlüsselung übertragen. |
1) Bei Bestellung einer vorkonfigurierten Energy Box sind die genannten Hardware- Voraussetzungen erfüllt sowie die notwendigen Software-Pakete vorinstalliert.
Weiterführende Informationen finden Sie unter:
- Internet Seite: www.siemens.de/energyanalytics
- Siemens Industry Services Website:
http://www.industry.siemens.com/services/global/de/Seiten/home.aspx
- Englisch
Beitrag gehört zu Produktbaumordner(n):
- Sie haben eine Technische Frage / ein Problem: Anfrage an den Technical Support stellen
- Sie möchten in unserem Forum diskutieren und mit anderen Anwendern Erfahrungen austauschen
- Sie möchten CAx-Daten zu einem oder mehreren Produkten zusammenstellen
- Sie möchten uns ein Feedback zu diesem Beitrag senden