×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 常问问题 文档编号 88732803, 文档发布日期 2014年2月17日
(1)
评估

S7-200连接SINAMICS V90实现位置控制

推荐文档: 西门子工程师推荐本文档!
  • 文档
  • 涉及产品


SINAMICS V90是西门子推出的一款小型、高效便捷的伺服系统。它作为 SINAMICS 驱动系列家族的新成员,与SIMOTICS S-1FL6 伺服电机完美结合,组成最佳的伺服驱动系统,实现位置控制、速度控制和扭矩控制。通过优化的设计,SINAMICS V90 确保了卓越的伺服控制性能,经济实用、稳定可靠,能用于贴标机、包装机、压边机等等伺服控制系统。
SINAMICS V90可以与西门子小型PLC S7-200配合使用。S7-200 CPU通过脉冲输出+方向信号控制SINAMICS V90实现位置控制,其特点在于CPU 本体集成的两个高速输出点(Q0.0、Q0.1)可通过STEP7-MicroWIN软件中的位置控制向导方便地组态为脉冲输出+方向信号控制通道,S7 -200 CPU可连接2个V90实现定位控制,如果位置控制轴数超过2个,可以通过扩展EM253模块来连接更多数量的V90,根据CPU的不同,最多可扩展5块 EM253。

附件文档中介绍了S7-200控制V90实现位置控制的具体实现方法,主要包含以下内容:   
1 V90简介
2 V90的外部脉冲位置控制(PTI)介绍
    2.1 控制模式选择
    2.2 数字量输入/输出功能
    2.3 脉冲输入通道
    2.4 脉冲输入形式
    2.5 电子齿轮比设置
    2.6 位置到达信号(INP)
3 S7-200开环运动控制介绍
    3.1 S7-200 概述
    3.2 S7-200运动控制功能
    3.3 S7-200 位控向导指令
4 用S7-200和SINAMICS V90实现脉冲串位置控制(PTI)项目配置
    4.1 使用的软硬件
    4.2 S7-200连接V90驱动器的接线
    4.3 PTI方式下的V90配置
        4.3.1 配置伺服电机型号
        4.3.2 V90的 PTI模式参数设置
    4.4 S7-200 配置
        4.4.1 使用向导组态S7-200 PTO功能
        4.4.2将运动指令插入用户程序
        4.4.3 模拟运行
5 参考资料


文档下载

内容 下载
S7-200连接SINAMICS V90实现位置控制   附件.pdf ( 1360 KB )   


安全性信息
为了保护技术基础设施、系统、机器和网络免受网络威胁,有必要实施并持续维护一个全面、最先进的IT安全方案。西门子的产品和解决方案构成了这一方案的一个要素。有关网络安全的更多信息,请访问
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
评估文档
无评估
请求和反馈
您想要做什么?
注意:反馈总是与当前的条目/产品相关。您的消息将被转发给我们在线支持团队的技术编辑们。如果我们需要就您的反馈提供答复,您将在几天内收到答复。如果没有其它问题,您将不会收到答复。