×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 常问问题 文档编号 88779859, 文档发布日期 2014年4月2日
(0)
评估

当使用 S7-1200/ S7-1500 CPU 连接 RF180C/ ASM456时,如何使用库 “Ident Instructions” 配置模块参数和给 HW_CONNECT 变量设定地址?

  • 文档
  • 涉及产品

描述

本FAQ描述了当 S7-1200/ S7-1500 CPU 使用库 “Ident Instructions” 连接 RF180C/ ASM456 的接口模块时需要注意的事项。

同样的库 “Ident Instructions” 也用于连接 RF120C 的接口模块。详细描述请查看条目: 77485950.

说明

  1. 硬件配置。
  2. 进入“设备和网络” 并选择 RF180C/ ASM456 设备。
  3. 切换到“设备视图〉属性〉模块参数” 设置模块参数,如下图所示(以RF300为例)。


    图. 01
     

  4. 当给库功能块设置参数时,必须给  "HW_CONNECT_VAR"  变量配置 "Address" 参数。
    • HW_ID:
      在 RF180C/ ASM456 中"2xRS422 Channels RFID"的硬件标识符。
      选择 "2xRS422 Channels RFID",硬件标识符显示在“属性” 项中。
    • CM_CHANNEL:
       RF180C/ASM456 使用的通道。
    • LADDR:
      RF180C/ASM456 的 IO 地址。
      地址显示在 RF180C/ ASM456 的设备概览的 "I 地址" 区域中。


    图. 02   
     

注意

如果使用不同的接口模块代替 RF120C,则必须使用专用的复位块(例如,"Reset_RF300"),而不是通用的复位块("Reset_Reader")

安全性信息
为了保护技术基础设施、系统、机器和网络免受网络威胁,有必要实施并持续维护一个全面、最先进的IT安全方案。西门子的产品和解决方案构成了这一方案的一个要素。有关网络安全的更多信息,请访问
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.