×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 常问问题 文档编号 88780011, 文档发布日期 2018年6月19日
(17)
评估

从工程师站下载WinCC Runtime Professional到操作员站 (Runtime PC)应该注意什么?

推荐文档: 西门子工程师推荐本文档!
  • 文档
  • 涉及产品
本条目介绍如果从工程师站(ES)下载WinCC Runtime Professional到操作员站(OS)失败,应该检查哪些注意事项。

WinCC 安装
WinCC 项目
网络组态
Simatic Shell
Windows用户设置
SQL Server
其他注释


WinCC 安装

 确保满足以下条件:

  1. 使用的WinCC Runtime Professional 版本和Windows 的版本兼容。
    可以使用兼容性工具, 条目ID  64847781.
  2. 计算机满足 WinCC RT Professional 对系统的要求 (见手册章节 4.2 "软件和硬件要求", 条目 ID: 109755202).
  3. 产品安装过程没有错误和警告。
  4. Microsoft .NET Framework 3.5 已安装。
    更多信息请参考 Mircrosoft TechNet
    如果 WinCC Professional 安装故障,从安装媒介中拷贝文件夹 "...\sources\sxs" 到目标计算机,并从副本重新开始安装。
  5. SIMATIC NET 已安装到操作系统。
  6. 安装在ES和OS上的软件版本是一致的(包括服务包)。
  7. ES和OS上 SIMATIC Security Controller 已正确设置。
    可通过 "开始 > 所有程序> Siemens Automation > Security Controller" 打开 Security Controller 。

WinCC项目

假设以下几点:

  1. 项目编译后没有错误或警告。
  2. OS 上没有相同名称的项目。
    如果 OS 上存在相同名称的项目,需要通过 Windows 资源管理器手动删除。
  3. 组态计算机名称与实际的计算机名称完全相同。
    打开 PC 站的设备组态,在“属性 > 常规”中输入计算机名称。


    图01
     
  4. 计算机名称 满足对PROFINET 设备的规则要求 (见条目 ID109479552).
  5. 项目中组态的IE 端口的IP地址与 OS中的IP地址完全相同。
  6. 正确设置应用程序访问点。
    可在计算机控制面板中 打开应用 "Set PG/PC interface"。在 "访问路径" 页 为"应用程序访问点" 设置 "S7ONLINE" ,并在 "使用的接口参数" 选择连接到PLC 的接口卡。
    在 RT 和 PLC通讯连接的巡视窗口中, "Operator panel" 下的 "自动设置" 选项一定不能 设置。


网络组态

检查以下条件:

  1. 使用 PING 命令检测 ES 和 OS 的 IP地址。
    网络配置必须保证 ES 和 OS 在同一子网或通过路由器可以互相访问。更多关于IP地址和子网的信息可以参考条目ID 2073614
  2. 使用 PING 命令检测 ES 和 OS 的计算机名称
    如果不成功,需要配置"Imhosts"文件。使用文本编辑器打开以下路径中的该文件:<Drive>\Windows\system32\drivers\etc\。使用如下语法,分别在ES/OS上输入OS/ES的信息:“IP地址 计算机名称 #PRE”。


    图02

    在大型网络中,还需要组态同一目录下的"hosts"文件。

  3. 如果使用Windows 7或Windows Server 2008:使用的网络非“公用”。
    将网络设置为“家庭网络”或“工作网络”或“私有网络”。通过“开始 > 控制面板 > 网络和Inernet > 网络和共享中心”打开网络和共享中心,单击“家庭组”。


    图03

    单击“网络位置是什么?”。


    图04

    选择家庭网络或工作网络。

  4. ES 和 OS 在相同的工作组或域中。 
  5. ES 和 OS 的计算机名称不同。
  6. 在网络适配器列表中,选择第一块作为终端总线的网卡。
    通过“开始 > 控制面板 > 网络和Inernet > 网络和共享中心” 打开网络和共享中心,单击“更改适配器设置”。


    图05

    按下"Alt"键显示工具栏,单击“高级 > 高级设置”。


    图06

SIMATIC Shell

ES 和 OS 通过SIMATIC Shell 互相访问。

单击 “开始 > 计算机”。右键SIMATIC Shell打开属性。选择使用的网络适配器并确认。双击SIMATIC Shell,检查在SIMATIC Shell能否看到 ES 和 OS 。

Windows用户设置

以下必须满足 :

  1. ES上登录的用户能够被 OS 识别。该用户在 E S和 OS 上必须具备相同的用户名称和密码。
  2. 密码已被分配。 
  3. 具有足够权限访问目标文件夹。
    通过 ES 上的 Windows 资源管理器能够访问 OS 的目标文件夹且可以创建文件。如果不能,该用户未具备足够的权限。
    在加载项目的文件夹上“右键”,选择“属性”,切换到“共享”选项页,单击“高级共享...”。


    图07

    启用“共享此文件夹”选项域。单击“权限”。给相关用户分配“完全控制”权限。



    图08
     
  4. 用户管理:
    在 ES 和 OS ,确认用户属于"SIMATIC HMI"组。用户应至少属于"Standard User"组。
    如果 ES 和 OS 在域中,域帐号在两台计算机上都必须属于"SIMATIC HMI"组。
    "SIMATIC HMI"必须是本地组:
    单击“开始”,右键“计算机”,单击“管理”。


    图09

    单击“本地用户和组”,双击“用户”。双击所使用的用户,切换到“隶属于”选项页。


    图10

    使用“添加...”按钮添加用户组。

SQL Server

在 ES 和 OS 上检查以下设置。

  1. 确认WinCC/SQL Server安装之后,计算机名称未被修改。
    如果修改过,需要重新安装WinCC/SQL Server。
  2. "SQL Server (WINCC)" 服务处于“运行”状态。
    通过“开始 > 所有程序 > Microsoft SQL Server 2008 R2 > Configuration Tools > SQL Server Configuration Manager” 打开SQL Server Configuration Manager,单击"SQL Server Services" 。


    图11


其他注释

参考 WinCC Professional 手册 (条目号: 109755202) 查找相关信息

  • 加载项目 (手册章节15.2.5)
    • 下载项目到 HMI 设备 (手册章节15.4.5.4)
    • 下载项目到文件系统 (手册章节15.4.5.5)

附加关键词
 错误,  操作面板, 面板PC

                                     

安全性信息
为了保护技术基础设施、系统、机器和网络免受网络威胁,有必要实施并持续维护一个全面、最先进的IT安全方案。西门子的产品和解决方案构成了这一方案的一个要素。有关网络安全的更多信息,请访问
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
评估文档
无评估
请求和反馈
您想要做什么?
注意:反馈总是与当前的条目/产品相关。您的消息将被转发给我们在线支持团队的技术编辑们。如果我们需要就您的反馈提供答复,您将在几天内收到答复。如果没有其它问题,您将不会收到答复。