×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 常问问题 文档编号 89257613, 文档发布日期 2019年2月28日
(9)
评估

为何新购的电池在 Field PG 中无法自动充电?

推荐文档: 西门子工程师推荐本文档!
  • 文档
  • 涉及产品
以下两个案例描述了您新购买的电池组在 SIMATIC Field PG 不充电的原因和补救措施。 Case 1: 没有安装当前 BIOS 版本 Case 2:即使使用最新的 BIOS 版本,电池组也不能充电

Case 1: 没有安装当前版本的 BIOS


Field PG M3 或 M4 的电池组备件是 SIMATIC Field PG M5 的电池组并且需要在您的Field PG上进行 BIOS更新。如果您订购了一个新的电池组作为Field PG M3 或 M4 的电池组备件, SIMATIC Field PG M5 的电池组 (6ES7798-0AA08-0XA0))将会发送给您。

您仍可以采用以下订货号订购新电池组备件。

  • M3 电池组:6ES7798-0AA06-0XA0
  • M4 电池组:6ES7798-0AA07-0XA0

您必须在 Field PG M3 或 M4上进行 BIOS 更新后才能使用 M5 的电池组。若没有进行 BIOS 更新,M5 电池组可以识别,但是无法充电。

您可以通过以下链接下载 Field PG 的 BIOS 更新。

SIMATIC Field PG M3 - 最新 BIOS 版本

下载链接: 48791866 

SIMATIC Field PG M4 - 最新 BIOS 版本

下载链接: 109037537


Case 2: 最新的 BIOS 版本电池组也无法充电


尽管已经安装了最新版本的 BIOS,但对于Field PGs M3, M4 和 M5 仍然会发生新交付的电池组无法充电的情况。 在 Field PG 上,关于电池组的显示是绿色并且在任务栏会显示以下消息 :

  • "XX% 可用 (插上电源, 不充电)"

由于运输规定,一个新的电池组只有非常轻微的充电,是不活跃的.当您把电池组插入 Field PG时, 它必须连接到一个电源来激活电池组.若以上提及的现象产生了请按照以下几步进行操作:

  1. 从 Field PG 中拆下电池组。
  2. 从 Field PG 上拔掉电源插头。
  3. 等一会儿(大约10秒)。
  4. 将电池组重新插入 Field PG。
  5. 将电源插头重新连接到 Field PG。

Field PG 上的电池组的 LED 由绿色变为橙色时,表明电池组被识别了。若电池组始终没有充电,请多次重复以上步骤 。

更多关键字
电池组, 备用电池组


安全性信息

为了防止工厂、系统、机器和网络受到网络攻击,需要实施并持续保有全面、先进的工业信息安全概念。西门子的产品和解决方案只是此概念的其中一个要素。更多有关工业信息安全的信息,请访问

http://www.siemens.com/industrialsecurity.


安全性信息
为了保护技术基础设施、系统、机器和网络免受网络威胁,有必要实施并持续维护一个全面、最先进的IT安全方案。西门子的产品和解决方案构成了这一方案的一个要素。有关网络安全的更多信息,请访问
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.