×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 常问问题 文档编号 89377245, 文档发布日期 2017年10月25日
(12)
评估

在 S7-1200/S7-1500中,当访问块的输入参数时发生IO访问错误,CPU将会如何反应?

  • 文档
  • 涉及产品
在固件版本低于V2.1的 S7-1200/S7-1500 中,如果使用了IO 地址(例如,"EW4:P")对块进行参数化并且出现了IO访问错误,FB/FC块将不会被执行。 其结果是,不会运行被调用块中程序化的错误评估(基于替代值0或者一个状态值),所以不能从程序中得到任何有效信息。

避免在传递块参数时直接进行IO访问,因为组态的IO模块可能会出错。

在固件版本低于V2.1 S7-1200/S7-1500 中,如果使用了IO 地址(例如,"EW4:P")对块进行参数化并且出现了IO访问错误,FB/FC块将不会被执行

其结果是,不会运行被调用块中程序化的错误评估(基于替代值0或者一个状态值),所以不能从程序中得到任何有效信息。

CPU报告IO访问错误的优先级高于调用块,所以该块不会被执行。但是,如果您创建了一个需要诊断访问错误的块,我们建议参考补救措施2给出的信息。

如果在 IO 地址后面加上“P”,那么程序将不会访问过程映像区而是直接访问模块。那么当CPU去识别一个未组态的PROFINET 设备,因为错误的 IO 输入,将导致该块不会被执行。

S7-1500注意事项(所有CPU

在这些CPUV2.1固件版本中,上面描述的行为已经被修改。当在块的输入参数上发生访问错误时,将会使用替代值0以维持程序继续执行。块会使用替代值来完成执行过程。

对于固件版本V2.1以下的S7-1500 CPU和所有的S7-1200 CPU,我们建议以下两个补救措施:

补救措施1

对于FB块,复制IO 输入到一个静态变量,对于FCOB块,复制到全局变量中,然后使用静态变量或全局变量对块进行参数化。图1显示了这样一个例子 。当发生IO访问错误时,附加的变量会起到让FC2继续执行的作用。

01 

补救措施 2

按照下面的措施来避免参数传递时IO访问错误的触发。在进行输入参数的传递时,使用Variant来代替基本数据类型(字节/字/双字)。在块中调用“VariantGet”指令。“VariantGet”指令读取变量的值,将源目标“SRC”的变量写入目标变量“DST”中。你可以用临时变量临时储存这个值。如果发生一个IO访问错误,该错误在块内部生成,功能块仍然可完整运行通过。你可以直接通过调用块中的替代值0或者CPU的诊断缓冲区评估错误。


02

创建环境
FAQ中的截图由 STEP 7 (TIA Portal)V14创建。


安全信息

为了保护工厂、系统、机器设备和网络避免来自网络的风险,有必要实行并且维持一种最先进的整体网络安全概念念。西门子的产品和解决方案是这个概念的重要元素。更多信息关于工业安全,请访问

http://www.siemens.com/industrialsecurity.



安全性信息
为了保护技术基础设施、系统、机器和网络免受网络威胁,有必要实施并持续维护一个全面、最先进的IT安全方案。西门子的产品和解决方案构成了这一方案的一个要素。有关网络安全的更多信息,请访问
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.