×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 常问问题 文档编号 89852595, 文档发布日期 2017年2月23日
(10)
评估

如何在 WinCC(TIA 博途)中组态一个 WinCC Runtime Advanced 或 HMI 面板和 S7 控制器的工业以太网(PROFINET)连接?

  • 文档
  • 涉及产品
描述 本条目对以下主题进行说明: 如何组态 WinCC Runtime Advanced 和 S7 控制器之间的工业以太网连接(PROFINET)? 如何组态 SIMATIC HMI 面板和 S7 控制器之间的工业以太网连接(PROFINET)? ......

描述
本条目对以下主题进行说明:

如何组态 WinCC Runtime Advanced 和 S7 控制器之间的工业以太网连接(PROFINET)?

要求

  • WinCC (TIA 博途) 高级版
  • STEP 7 (TIA 博途) 基本版 / 专业版(取决于使用的控制器类型)
  • 拥有 PROFINET / 以太网 接口的计算机
  • 拥有 PROFINET / 以太网 接口的 S7 控制器

说明

  1. 在 TIA 博途中创建一个新项目;
  2. 在项目视图中双击“添加新设备”并且选择 S7 控制器,点击“确认”按钮添加这个控制器。通过硬件目录向设备视图中添加更多的组件(如电源模块、IO 模块等);


    图. 01
     
  3. 点击 S7 控制器的 PROFINET 接口,并且在“属性 > 常规 > 以太网地址”中分配一个唯一的 IP 地址和关联的子网掩码;
  4. 双击“添加新设备”并且选择 WinCC Runtime Advanced;


    图. 02
     
  5. 在设备视图的硬件目录中选择“常规 IE”通讯模块并且双击添加到 PC 站;


    图. 03
  6. 点击刚添加的“常规 IE”接口,在“属性 > 常规 > PROFINET 接口[X1] > 以太网地址”中输入运行系统的 IP 地址和子网掩码;


    图. 04
     
  7. 切换至网络视图并使能“连接”,创建一个 HMI 连接,通过拖拽连接 S7 控制器的接口和运行系统;


    图. 05
     
  8. 点击 HMI 连接,在“属性 > 常规 > 访问点”中输入运行系统中 PG/PC 接口中使用的名称,本例中使用预设名称“S7ONLINE”;

    图. 06
  9. 通过“开始 > 控制面板 > 设置 PG/PC 接口”在运行系统中打开 PG/PC 接口;


    图. 07
     
  10. 在应用程序访问点“S7ONLINE (STEP 7)”下的“已使用的接口参数分配”下选择“TCP/IP -> 使用的以太网适配器”;


    图. 08
     
  11. 完成组态并且下载程序至 S7 控制器和运行系统。

如何在 SIMATIC HMI 面板和 S7 控制器之间组态一个工业以太网连接(PROFINET)?

要求

  • WinCC(TIA 博途)基本版 / 精致版(取决于使用的面板类型)
  • STEP 7 (TIA 博途) 基本版 / 专业版(取决于使用的控制器类型)
  • 拥有 PROFINET / 以太网 接口的 SIMATIC HMI 面板
    确保所选择的操作面板可以和要求的控制器进行通讯,该信息位于设备的技术数据中
  • 拥有 PROFINET / 以太网 接口的 S7 控制器

说明

  1. 在 TIA 博途中创建一个新项目;
  2. 在项目视图中双击“添加新设备”并且选择 S7 控制器,点击“确认”按钮添加这个控制器。通过硬件目录向设备视图中添加更多的组件(如电源模块、IO 模块等);


    图. 09
     
  3. 点击 S7 控制器的 PROFINET 接口,并且在“属性 > 常规 > 以太网地址”中分配一个唯一的 IP 地址和关联的子网掩码;
  4. 双击“添加新设备”并且选择 SIMATIC HMI 面板;


    图. 10
     
  5. 点击 HMI 面板中的 PROFINET 接口,在“属性 > PROFINET 接口 > 以太网地址”中输入 HMI 面板的 IP 地址和子网掩码;


    图. 11
     
  6. 切换到网络视图并使能连接模式,添加一个 HMI 连接,通过拖拽连接控制器的 PROFINET 接口和 HMI 面板;


    图. 12
     
  7. 在 HMI 面板的装载菜单选择“控制面板”,点击“Network and Dial-up Connections”;



    图. 13
     
  8. 点击接口并输入步骤 5 中指定的 IP 地址和子网掩码;
  9. 完成组态并且下载程序至 S7 控制器和 HMI 面板。

更多信息
关于“如何通过以太网传送 WinCC(TIA 博途)组态至操作面板?”的详细信息请参阅条目 ID 58522603

关于“如何在 STEP7(TIA 博途)中装载程序至 CPU ?”的详细信息请参阅条目 ID 42637263.

传输项目至操作面板可以参考手册 WinCC 高级版 V13> 可视化过程(精致版 / 高级版) > 编译和下载 > 编译和下载项目 > 下载项目


安全性信息
为了保护技术基础设施、系统、机器和网络免受网络威胁,有必要实施并持续维护一个全面、最先进的IT安全方案。西门子的产品和解决方案构成了这一方案的一个要素。有关网络安全的更多信息,请访问
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.