×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Beitragstyp: FAQ Beitrags-ID: 90156662, Beitragsdatum: 20.03.2014
(0)
Bewerten

Wie können Systemvariablen aus einer T-CPU in das PG geladen werden? Kann ein kompletter Upload der Technologie durchgeführt werden?

  • Beitrag
  • Betrifft Produkt(e)

Beschreibung
Ein kompletter Upload der Technologie kann nicht durchgeführt werden, denn Systemvariablen können im Unterschied zu Konfigurationsdaten nicht aus der Technologie zurück in das PG/PC übertragen werden.
Die Voreinstellungen (voreingestellte Dynamiken) sind ebenfalls in den Systemvariablen enthalten und können daher nicht ins PG/PC zurückgeladen werden.
Ein kompletter Upload der Technologie ist nicht möglich!

Empfehlung
Archivieren Sie das STEP 7 Projekt im SIMATIC Manager und bewahren Sie das Archiv an einem sicheren Ort auf.

Securityhinweise
Um technische Infrastruktur, Systeme, Maschinen und Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu sichern, ist es erforderlich, ein ganzheitliches IT Security-Konzept zu implementieren (und kontinuierlich aufrechtzuerhalten), das dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Die Produkte und Lösungen von Siemens formen nur einen Bestandteil eines solchen Konzepts. Weitergehende Informationen über Cyber Security finden Sie unter
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Unterstützung zur Statistik
Mit dieser Funktion werden die IDs des Suchergebnisses nach gewünschter Anzahl ausgegeben (Format .txt)

Liste generieren
URL kopieren
Diese Seite in neuem Design anzeigen
mySupport Cockpit