×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 产品通知 文档编号 90231165, 文档发布日期 2014年5月28日
(0)
评估

SINUMERIK Create MyHMI / WinCC V13 的销售与上市发布

  • 文档
  • 涉及产品

从即刻起,SINUMERIK 组态软件包 SINUMERIK Integrate Create MyHMI / WinCC V13 (适用于 SIMATIC WinCC Advanced V13)已上市销售。

Update 05/28/2014

在创建用于访问 NCU 数据以及使用 SINUMERIK 的特定 SINUMERIK HMI 功能和通信接口的用户界面时,需要使用 SINUMERIK Integrate Create MyHMI / WinCC V13 以作为 SIMATIC WinCC Advanced V13 的补充。这样就可以创建可在 SIMATIC 面板和 PC 系统上运行的自定义屏幕画面。

SINUMERIK Integrate Create MyHMI / WinCC V13 是 SINUMERIK HMI 组态软件包 WinCC flexible 2008 的后续产品,可在 TIA Portal 环境中使用。计划于 2014 年 3 月末开始交付 SINUMERIK Create MyHMI / WinCC V13。有关开始交付 TIA Portal 软件 SIMATIC WinCC Advanced V13 的详细信息,请参见下面的文章:

“WinCC Runtime Advanced V13”运行版软件是在产品 DVD 上提供的。

支持的操作员面板

• SIMATIC 面板

  • SIMATIC 精智面板(例如,KP400 Comfort)
  • SIMATIC 多功能面板(例如,MP 177 6" Touch)
  • SIMATIC 移动模板(例如,Mobile Panel 177 6" DP)
  • SIMATIC TP / OP (177、277)

• 安装有 Windows 7 的 PC 系统

  • SIMATIC 面板式 PC
  • SINUMERIK PCU 50.5,带有 SINUMERIK 操作员面板和 Windows 7

功能范围

“WinCC RT Advanced”运行版软件可用于在 SINUMERIK Operate 的 OEMFrame 区域集成全面的屏幕画面。

在使用 SIMATIC 面板和 PC 系统时,该运行版软件的功能范围是相同的:

  • 与 SINUMERIK 840D sl 进行以太网通信
  • 与 SINUMERIK 840D sl 进行 MPI 通信
  • NC 变量的可视化
  • GUD 变量的可视化
  • 机器与设定数据的可视化
  • NC 报警
  • DB2 报警
  • 控制激活零件程序
  • 激活特定 PI 服务(例如,NC 重启、设定密码)
  • 激活任意 PI 服务(通过“通用 PI 服务”功能)
  • WinCC Compact/Advanced 版的标准功能
  • 对 PLC 进行符号寻址
  • 连接
  • 示例项目

兼容性

SINUMERIK 840D sl SW4.5 SP2 (或更高版本)

系统要求

不支持 Windows XP。

32 位操作系统

  • Windows 7 Professional SP1
  • Windows 7 Enterprise SP1
  • Windows 7 Ultimate SP1

64 位操作系统

  • Microsoft Windows 7 Professional SP1
  • Microsoft Windows 7 Enterprise SP1
  • Microsoft Windows 7 Ultimate SP1
  • Microsoft Windows 8 Professional SP1
  • Microsoft Windows 8 Enterprise SP1

补充条件

关于补充条件的列表,请参见条目号为 83133471 的文章。

DVD 供货范围

  • SINUMERIK Create MyHMI /WinCC V13
  • WinCC Runtime Advanced V13

订货数据

描述 订货号
SINUMERIK Integrate Create MyHMI/WinCC
DVD-ROM 上提供当前软件版本的单一授权,包括自动化增值卡(含 400 个信用点) 6FC5861-3YC00-0YA0
DVD-ROM 上提供软件版本 13 的单一授权,包括自动化增值卡(含 400 个信用点) 6FC5861-3YC43-0YA0
单一授权,不带数据载体 6FC5861-3YP00-0YB0
DVD-ROM,不带软件版本 13 的授权 6FC5861-3YC43-0YA8
软件升级服务 6FC5861-3YP00-0YL8
SINUMERIK 软件选件
SINUMERIK 840D SL SINUMERIK INTEGRATE RUN MYHMI/SIMATIC OP,用于 SIMATIC 面板 6FC5800-0AP03-0YB0
SINUMERIK 840D SL SINUMERIK INTEGRATE RUN MYHMI/WINCC,用于 WinCC Runtime Advanced 6FC5800-0AP61-0YB0

 

对统计的支持
用该功能可根据所需数量输出搜索结果的IDs (格式 .txt)

生成列表
复制URL
在新设计中显示此页面
mySupport Cockpit