×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 常问问题 文档编号 90974593, 文档发布日期 2017年8月7日
(1)
评估

基于S7-1500 CPU集成PN口的Modbus TCP通信快速入门

推荐文档: 西门子工程师推荐本文档!
  • 文档
  • 涉及产品
内容简介  S7-1500 PLC需要通过TIA Portal博途软件进行组态配置,从 ......

内容简介

 S7-1500 PLC需要通过TIA Portal博途软件进行组态配置,从TIA Portal V12 SP1开始软件中增加了S7-1500Modbus/TCP块库,

用于S7-1500与支持Modbus/TCP的通信伙伴进行通信。

目录

目录

1 Modbus TCP通讯概述 
1.1 通讯所使用的以太网参考模型 
1.2 Modbus TCP数据帧 
1.3 Modbus TCP使用的通讯资源端口号 
2 SIMATIC S7-1500 Modbus TCP通讯概述 
3 配置 S7-1500 CPU作为Modbus TCP Server与通信伙伴建立通讯 
4 配置 S7-1500 CPU作为Modbus TCP Client  与通信伙伴建立通讯 
... 11


 

内容 下载 
 基于S7-1500 CPU集成PN口的ModbusTCP通信快速入门   S7-1500_ModbusTCP_Communication_Getting_Start201708new.pdf (1,0 MB)

 


 

安全性信息
为了保护技术基础设施、系统、机器和网络免受网络威胁,有必要实施并持续维护一个全面、最先进的IT安全方案。西门子的产品和解决方案构成了这一方案的一个要素。有关网络安全的更多信息,请访问
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
评估文档
无评估
请求和反馈
您想要做什么?
注意:反馈总是与当前的条目/产品相关。您的消息将被转发给我们在线支持团队的技术编辑们。如果我们需要就您的反馈提供答复,您将在几天内收到答复。如果没有其它问题,您将不会收到答复。