×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 常问问题 文档编号 92073760, 文档发布日期 2014年5月7日
(11)
评估

CP342-5的使用与常见问题

推荐文档: 西门子工程师推荐本文档!
  • 文档
  • 涉及产品

摘 要
本文档主要说明:CP342-5的使用、配置和常见问答,CP342-5可以进行PROFIBUS或MPI协议的通讯,可以使用此模块对S7-300系列的CPU进行通讯口的扩展。

关键词
DP主站,DP从站,PROFIBUS-DP

目 录

CP342-5的使用与常见问题 1
1.CP342-5使用说明 4
    1.1 协议 4
    1.2 速率 4
    1.3 属性 5
    1.4 交换数据量: 7
    1.5 出错处理: 7
    1.6 连接HMI: 8
    1.7 出错检查: 8
    1.8 连接资源: 8
    1.9 启动处理: 8
    1.10 附加说明: 9
2. 使用CP342-5 的步骤 9
    2.1: CP342-5模板分别组态成PROFIBUS主站或从站的过程: 9
    2.2: CP342-5作为主站,第三方产品作为PROFIBUS从站的过程: 12
    2.3:关于CP342-5上的LED灯显示所表示的含义说明: 13
3:关于CP342-5模块的一些常见问题解答: 14
    3.1:将CP342-5 配置成DP Master时,需要注意什么? 14
    3.2:如何将STEP7不同项目(Project)中的CP342-5模块配置成PROFIBUS Master和Slave通讯? 24
    3.3:通过CP342-5,如何实现对PROFIBUS网络和站点的诊断功能? 26
    3.4:为什么当CP342-5模块作为PROFIBUS DP主站,而ET200(如IM151-1或IM153-2)作为从站时,CP342-5上的SF等不停闪烁? 27

详见:92073760.pdf ( 476 KB )

安全性信息
为了保护技术基础设施、系统、机器和网络免受网络威胁,有必要实施并持续维护一个全面、最先进的IT安全方案。西门子的产品和解决方案构成了这一方案的一个要素。有关网络安全的更多信息,请访问
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
评估文档
无评估
请求和反馈
您想要做什么?
注意:反馈总是与当前的条目/产品相关。您的消息将被转发给我们在线支持团队的技术编辑们。如果我们需要就您的反馈提供答复,您将在几天内收到答复。如果没有其它问题,您将不会收到答复。