Entry type:
FAQ
Entry ID:
92561565,
Entry date:
07/15/2016
Rate
在 STEP 7 ( TIA Portal ) 软件中哪些操作是用于备份项目的,这些项目的备份文件有什么意义 ?
-
Entry
-
Associated product(s)
STEP 7 ( TIA Portal ) 软件提供了许多操作来备份项目数据。 STEP 7 项目创建的备份文件属于系统文件,不能用于手动恢复 STEP 7 (TIA Portal) 项目。
描述
在STEP 7 ( TIA Portal ) 软件中除了菜单命令栏中的 “ 保存 ” 和 “ 另存为… “,还提供下面的功能用于离线和在线项目的数据备份:
- 归档与恢复
STEP 7 ( TIA Portal ) V12 及更高版本的软件可使用 " 归档 " 与 " 恢复 " 功能,用来恢复项目数据。可以把压缩的 ZAP 文件存储到数据载体。 更多信息可查询如下条目 : 62411591.
注意
这些功能主要是用来传送项目。这个项目会被压缩,不必要的数据会被删除以减少所需的存储空间。
- 压缩项目为 WinZIP 文件
也可使用 ZIP 程序来压缩和归档完整的项目文件到 Windows 资源管理器。更多信息可查询如下条目:85237682.
注意
与其它功能不同,该功能属于 Windows 系统功能。
- 备份项目数据至项目库
在项目库里保存软件和硬件部分,这种方法可以用来保存项目的多个版本。更多信息可查询如下条目92298943.
注意这个功能是用于项目单个部分的再次使用,软件和硬件部分被保存为库类型和主副本。
从在线设备装载备份 ( V13 SP1 或更高版本 )
硬件配置和软件的备份存储在项目树中的"在线备份"文件夹中。可以再将这个备份传送至设备。
图. 1
注意
在线备份包含 CPU 的当前值。如果将在线备份再次传送到 CPU ,需要 CPU 转到 STOP 状态。 CPU 启动后所有变量的当前值没有被重置为初始化的启动值。
将设备作为新站上传 ( 硬件和软件 )
从在线设备中上传硬件组态和软件,并在项目中作为一个新站保存。
备份文件的意义
STEP 7 (TIA Portal ) 从较早的项目数据创建备份是由 TIA Protal 内部完成的。 当结构信息大量修改后,TIA Portal 会创建备份文件夹。但是该文件内容不适合做一个完整项目的重建。
与 V10.5 相比 , STEP 7 ( TIA Portal ) V11 及更高版本的这些备份文件不再用于项目的手动恢复。

图. 2
这些备份文件不是归档功能的备份,不能用于手动恢复 STEP 7 ( TIA Portal ) 项目。
如果项目由于数据丢失而无法再操作,发送项目到 技术支持 。将这个项目目录和备份目录压缩成一个 ZIP 文件,申请技术支持 .
更多信息
更多信息可在 TIA Protal 帮助文档内的 " 归档与恢复项目" 中查看 .
创建环境
该文档截图创建于 Windows 7 企业版及 STEP 7 ( TIA Portal ) V13 SP1 .
更多关键字
数据恢复 , 数据备份 , 恢复
Security information
In order to protect technical infrastructures, systems, machines and networks against cyber threats, it is necessary to implement – and continuously maintain – a holistic, state-of-the-art IT security concept. Siemens’ products and solutions constitute one element of such a concept. For more information about cyber security, please visit
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Also available in the following languages:
- German
- English
- French
- Italian
- Spanish
- Turkish
Entry belongs to product tree folder(s):
- 自动化技术 自动化技术 工业自动化系统 SIMATIC PLC Basic Controller S7-1200 中央处理器 Standard CPUs
- 自动化技术 自动化技术 工业自动化系统 SIMATIC PLC Basic Controller S7-1200 中央处理器 Fail-safe CPUs
- 自动化技术 自动化技术 工业自动化系统 SIMATIC PLC Basic Controller S7-1200 Special modules Simulator SIM 1274
- 自动化技术 自动化技术 工业自动化系统 SIMATIC PLC 高级控制器 S7-1500 CPUs Standard-CPUs
- 自动化技术 自动化技术 工业自动化系统 SIMATIC PLC 高级控制器 S7-1500 CPUs Failsafe CPUs
- 自动化技术 工业软件 Automation software TIA Portal PLC Programmierung STEP 7 Professional (TIA Portal)
- 自动化技术 工业软件 Automation software TIA Portal PLC Programmierung STEP 7 Basic (TIA Portal)
- 自动化技术 工业软件 Automation software TIA Portal Visualisierung SIMATIC WinCC (TIA Portal) SIMATIC WinCC (TIA Portal) 工程组态
- 自动化技术 工业通信 工业以太网 布线技术 IE TP Cord
- 自动化技术 Products for specific requirements Automatision technology for extreme conditions SIPLUS extreme 工业自动化系统 控制器 SIPLUS 基本控制器 SIPLUS S7-1200 SIPLUS 中央处理器 SIPLUS 标准型 CPU
- 自动化技术 Products for specific requirements Automatision technology for extreme conditions SIPLUS extreme 工业自动化系统 控制器 SIPLUS 高级控制器 SIPLUS S7-1500 SIPLUS 中央处理器 SIPLUS 标准 CPU
- 楼宇科技 GAMMA 楼宇控制 Control and Automation Devices Programmable logic controllers
- 自动化技术 自动化技术 工业自动化系统 SIMATIC PLC 高级控制器 S7-1500 CPUs 紧凑型 CPU
Rate entry
Requests and feedback
What do you want to do?
- You have a technical question / problem: Ask the Technical Support
- You want to discuss in our forum and exchange experiences with other users
- You want to create CAx data for one or more products
- You would like to send us feedback on this Entry
Support to the statistics
With this function the IDs found are listed according to number (format .txt).
Copy URL
mySupport Cockpit
Product information
Topic pages for this entry