×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 常问问题 文档编号 93909293, 文档发布日期 2018年6月21日
(19)
评估

在WinCC (TIA Portal) 中如何通过控制器实现画面的切换?

推荐文档: 西门子工程师推荐本文档!
  • 文档
  • 涉及产品
在HMI设备上有许多选择设置人机界面的屏幕通过控制器切换。

有2种推荐配置可以在面板上根据过程流程配置画面的切换

使用区域指针中的"作业信箱"
在相应链接下的区域指针中激活 "作业信箱" 。作业号 51 执行画面切换。该区域指针对于 HMI 面板和 WinCC Runtime Advanced 有效。

  • WinCC (TIA Portal) V14
    关于此主题的更多信息请参考WinCC Advanced V14手册1.6.4.1章节,选择“作业信箱区域指针”查看。条目ID109747177
  • WinCC (TIA Portal) V15
    关于此主题的更多信息请参考WinCC Advanced V15手册2.19.5.8章节,选择“作业信箱区域指针”查看。条目ID109755215

使用触发变量
或者可以通过控制器的变量实现设备画面的切换功能。步骤如下:

  1. 在控制器中创建一个数据类型为"Int" 的 "Screen number" 变量。
  2. 在操作面板中插入此变量为 HMI 变量。设置采集模式为“循环连续”。


    图. 01
     
  3. 在此变量的“数值更改”事件下配置 "Activate Screen By Number" 函数。
     
  4. 选择 "Screen number" 变量。


    图. 02

在这个例子中,改变控制器变量的值,则屏幕会跳转到“Screen_Nr”变量对应的画面号的画面。如果不改变屏幕并且不指定一个新值给“Screen_Nr”变量,然后控制器的值刷新,那么也不会切换到另一个屏幕,因为目标屏幕已经被显示出来。




评估文档
请求和反馈
您想要做什么?
注意:反馈总是与当前的条目/产品相关。您的消息将被转发给我们在线支持团队的技术编辑们。如果我们需要就您的反馈提供答复,您将在几天内收到答复。如果没有其它问题,您将不会收到答复。