×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 常问问题 文档编号 94735748, 文档发布日期 2014年7月22日
(1)
评估

在 WinCC 服务操作模式下,使用 SIMATIC powerrate 自动报表,哪些设置是必须设定的?

  • 文档
  • 涉及产品

描述
如果需要在服务模式下操作一个 WinCC 项目,通常需要在第二台计算机上打开 SIMATIC powerrate 报表。如果这不可能实现,那么必须按照下述描述改变 DCOM 设置来使能 SIMATIC powerrate 自动报表的设置。


图. 01

介绍
注意所有设置必须在管理员权限下完成,此外,应该对工程或计算机的相关镜像做一个备份。

  1. 通过开始菜单打开 DCOM 配置对话框 > 所有程序 > 附件 > 运行 > dcomcnfg;


    图. 02
     
  2. 在窗口的左上角,在结构菜单“控制台根节点 > 组件服务 > 计算机 > 我的电脑 > DCOM 配置”,在其中查看“Microsoft Excel Application”;

    图. 03

    如果“Microsoft Excel Application”组件不存在,从步骤4继续;
     
  3. 右键打开“Microsoft Excel Application”组件的“属性”并且在“标识”选项卡中输入用户名,也为 WinCC “服务”操作模式输入用户名;


    图. 04

    重启计算机并且能够在 WinCC “服务”操作模式下使用 SIMATIC powerrate 自动报表,忽略步骤4;
     
  4. 如果在 DCOM 配置中找不到“Microsoft Excel Application”,那么必须执行以下操作:
    通过“开始 > 程序 > 附件 > 命令提示符”打开命令提示符,输入“mmc -32”命令;


    图. 05

    打开 Windows 控制台;


    图. 06

    通过文件 > 添加/删除管理单元,添加“组件服务”并且点击“确定”来确认操作;


    图. 07

    在 Windows 控制台,在左边的窗口中通过控制台根节点菜单 > 组件服务 > 计算机 > 我的电脑 > DCOM 配置,选中“Microsoft Excel Application” (如果弹出关于注册表键值的条目窗口,点击“否”确认这个窗口).


    图. 08

    右键打开“Microsoft Excel Application”组件的“属性”并且在“标识”选项卡中输入用户名,也为 WinCC “服务”操作模式输入用户名;


    图. 09

    重启计算机并且能够在 WinCC “服务”操作模式下使用 SIMATIC powerrate 自动报表;

注意
在修改了 DCOM 设置之后,当打开 SIMATIC powerrate 自动报表时,可能会出现以下警告:


图. 10

忽略这个警告,因为不会影响功能。

重要提示
对于本条目中编辑注册表的信息,在执行编辑前,应当对注册表进行备份。关于执行注册表的备份、恢复和编辑的更多信息可以参考微软基础知识,条目 ID 为 256986. 不正确地使用注册表编辑器可以导致严重的问题,以至于影响完整的系统并且必要时需要重新安装操作系统。使用注册表编辑器的一切风险由使用者本人承担。

安全提示
西门子提供工业安全功能的产品和解决方案,它们能够提供工厂、解决方案、机器、设备和网络的安全操作,这些是综合工业安全概念的重要组成部分,西门子的产品和解决方案致力于在此方向下持续发展,西门子推荐用户定期地了解产品的更新。
对于西门子产品和解决方案的安全操作,必须采取适当的安全措施 (例如单元保护概念)并且在整个行业的工业安全概念中集成到每一个组件,同时也必须覆盖到第三方产品的使用中。

关于工业安全的更多信息请访问:
http://www.siemens.com/industrialsecurity.
为了保证能够及时地了解产品更新,建议用户订阅产品的实时通讯。更多信息请访问:
http://support.automation.siemens.com.

安全性信息
为了保护技术基础设施、系统、机器和网络免受网络威胁,有必要实施并持续维护一个全面、最先进的IT安全方案。西门子的产品和解决方案构成了这一方案的一个要素。有关网络安全的更多信息,请访问
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.