×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Type de contribution : FAQ ID de la contribution : 95359756, Date de la contribution : 20/06/2014
(0)
Évaluer

SINUMERIK HMI-Advanced: Sporadic "File is not an archive" message when reading in archive files

  • Contribution
  • Concerne le/les produits(s)

Question
What causes the "File is not an archive" message to be output when importing archive files via HMI-Advanced?

Answer

When importing via the serial COM interface (RS232)

If data transfer is not exited, the control waits for additional data sets. If an attempt is then made to transfer a second archive file, the control identifies a second file header, and interrupts the transfer with the "File is not an archive" message.

Remedy
Check the serial data transfer parameters of the interface:

  • Correctly parameterize the "STOP with end of data transfer character" parameter
  • Time monitoring
  • Manually terminate data transfer using softkey "V24 STOP".

You can find additional information in the Operating Manual "SINUMERIK 840Di sl/840D sl/840D HMI-Advanced" in Chapter 7.5 "V.24 interface".

Alternatively, the "File is not an archive" message can be resolved by restarting the PCU50 (HMI-Advanced is restarted).


When importing via the MPI/OPI interface

(> Services > Key: “>” > Series commissioning > Import commissioning archive) the file must be the archive type (ARC extension). The "File is not an archive" message is output if the archive file is defective.

Notes relatives à la sécurité
La protection des installations, systèmes, machines et réseaux contre les cyber-menaces nécessite la réalisation (et le maintien continu) d'un concept global de sécurité IT à la pointe de la technique. Les produits et solutions Siemens ne constituent qu'un élément d'un tel concept. Pour plus d’informations sur la cyber-sécurité, rendez-vous sur
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Aide pour la statistique
Cette fonction permet de délivrer les identifiants des résultats de la recherche selon la quantité souhaitée (format .txt).

Générer une liste
Copier l'URL
Afficher cette page dans le nouveau design
Poste de commande mySupport
Liens connexes