×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 产品通知 文档编号 97493192, 文档发布日期 2014年9月4日
(4)
评估

SIMATIC WinCC V7.3 和 SIMATIC WinCC V7.3 ASIA 上市发布

  • 文档
  • 涉及产品

SIMATIC WinCC V7.3SIMATIC WinCC V7.3 ASIA 在此上市发布。SIMATIC WinCC V7.3  / WinCC V7.3 ASIA 是相互独立的产品,拥有各自完整的版本。
SIMATIC WinCC V7.0 SP3/V7.2 和 SIMATIC WinCC V7.0 SP3/V7.2 ASIA 目前仍然可订购。

拥有软件更新服务协议的客户将自动收到新软件。

 

目录

1. 上市发布

除了 WinCC 基础软件包、欧洲版本的SIMATIC WinCC V7.3以及SIMATIC WinCC V7.3 ASIA 外,还发布了下列 WinCC 选件,或者它们是兼容的

  • WinCC/Server V7.3
  • WinCC/Redundancy V7.3 
  • WinCC/User Archives V7.3
  • WinCC/Web Navigator V7.3
  • WinCC/DataMonitor V7.3
  • WinCC/Connectivity Pack V7.3
  • WinCC/Connectivity Station V7.3
  • WinCC/WebUX V7.3 (新选件)

下列 WinCC 基础软件包 / 选件的上市发布或兼容性测试将单独发布:

  • SIMATIC Information Server 2014
  • SIMATIC Process Historian 2014
  • WinCC/Audit V7.3
  • WinCC/CalendarScheduler V7.3
  • WinCC/EventNotifier V7.3
  • WinCC Performance Monitor V7.3
  • WinCC ODK V7.3
  • WinCC IndustrialDataBridge V7.3
  • SIMATIC Powerrate
  • SIMATIC B.Data
  • SIMATIC Telecontrol (用于 WinCC)
  • SIMATIC Pro Agent

该选件的其它版本将无法与 SIMATIC WinCC V7.3 / WinCC V7.3 ASIA 一起运行或尚未进行兼容性测试。

2. 内容

与 SIMATIC WinCC V7.2 相比,SIMATIC WinCC V7.3 包含所有过去的 WinCC 更新包,并且其功能范围内的功能有下列修改:

2.1 操作系统

WinCC V7.3 支持下列微软操作系统:

  • Windows 7 SP1 (32 位/64 位) Professional、Enterprise、Ultimate,适用于 WinCC Server / Single-User / Client
  • Windows 8.1 (32 位/64 位) Professional、Enterprise,适用于 WinCC Server / Single-User / Client
  • Windows 2008 Server SP2 标准版 (32 位),适用于 WinCC Server / Single-User / Client
  • Windows 2008 Server R2 SP1 标准版 (64 位),适用于 WinCC Server / Single-User
  • Windows 2012 Server R2 (64 位),适用于 WinCC Server / Single-User

Windows 7 SP1 和 Windows 8.1 在多用户配置下允许最多连接 3 个客户机
 

2.2 移植
 

下列版本可以直接移植 (一个移植步骤):

  • V6.2 SP3
  • V7.0 SP3
  • V7.2

2.3 WinCC Configuration Studio 的扩展

  • 已将 Excel 风格的组态选件扩展到下列编辑器:

- Alarm Logging

- Tag Logging

- User Archive

- Text Library

- User Administrator

- Acoustic Alarm

  • 支持导出 / 导入功能

注意事项:WinCC Configuration Studio 取代了以前的单独工程组态编辑器。


 2.4 通信通道的扩展

  • 在新的 S7-1500 CPU 的通信通道中支持符号地址和 CPU 报警
  • OPC UA 服务器报警与条件 (A&C)

2.5 加密通信

  • 终端总线的通信 (服务器与客户机间的通信) 采用 SSL 加密

2.6 用于集成项目的多用户工程组态 (通过 Simatic Manager STEP 7 进行 WinCC 组态)

  • 需要 STEP 7 V5.5 SP4。请阅读 STEP 7 V5.5 SP4 自述文件中的信息。
  • 在某些情况下,来自不同计算机的多个用户可同时处理一个项目并在此过程中使用不同的资源。

2.7 通过 WinCC Graphics Designer 增强的功能

  • 选择窗口“Process Screens”
    • 项目文件夹“GraCS”的所有画面和面板都会显示,并可通过文件过滤器进行本地化
  • 支持 SVG 画面对象和 Direct2D
  • 图像管理器“Ouput Window”
    • 当保存画面时,图像管理器“Ouput Window”会显示相关组态的信息、错误和警告。

更多...
用于移动应用的 SIMATIC WinCC/WebUX  V7.3

WinCC/WebUX 通过带有 SSL 证书的加密 HTTPS 连接为操作员控制和自动化系统监控提供解决方案,这与设备和浏览器无关。除 WinCC/WebNavigator 外,可使用该选件 - 在第一版中 - 通过直接连接提供组态给所有标准对象、Windows 对象、Rohr 对象、大多数重要的 Smart 对象、线型、报警和趋势控件。

WinCC/WebUX 对下列用户组尤其有用:

管理

  • 监控各地的生产车间
  • 更好地支持实时决策
  • 随时随地得到通知

维护

  • 移动访问任何车间段
  • 甚至简化了对分布广泛的车间的访问
  • 终端装置 (客户机) 无需维护
  • 客户机侧无需安装任何软件

应用工程师

  • 无需了解网络技术
  • 集成在 WinCC 组态中
  • 只需少量的工程组态工作

WinCC/WebUX 包含一个用于监控的客户机连接,其包含在 WinCC 基础软件包中。

SIMATIC WinCC/Web Navigator V7.3

  • 从 WinCC V7.3 起,可以在 WinCC-Control 的 WebNavigator Client 和 WinCCViewerRT 中进行打印。
  • 新的图形格式 (PNG、EMF、JPG、GIF 和 WMF)

SIMATIC WinCC/Data Monitor V7.3

  • 增强了 Excel 工作簿向导的功能 (配置显示归档值和消息)
  • WebCenter 中静态过程映像的语言相关显示

与 Microsoft Office 和 Internet Explorer 的兼容性

  • Microsoft Office 2007 SP2、2010 和 2013 (32 位)
  • Internet Explorer 11

有关 SIMATIC WinCC V7.3 / WinCC V7.3 ASIA 中新功能的更多信息,请参阅产品 DVD 上的文档“WinCC V7 的新功能”。

3. 软件下载

WinCC V7.3 EU 的所有软件包 (包含软件更新服务 (SUS)) 都可以软件和授权形式下载。
您希望能够在它们发布的当天根据位置访问自动化软件的所有升级包吗?
如果是,您应使用西门子的“在线软件交付” (OSD) 的报价,然后在将来通过下载获得所有软件包!

有关“在线软件交付”的更多信息,请使用链接:

链接:如果可以更快地得到它,为什么还要等待呢?  

4. SIMATIC WinCC V6.2 SP3 产品淘汰声明

随着 SIMATIC WinCC V7.3 的上市发布,SIMATIC WinCC V6.2 SP3 已被声明为淘汰产品。这意味着受影响的产品将从产品目录中删除,但在至少一年以上仍可继续订购。
目前仍可订购 WinCC V6.2 SP3;至少到 2015 年 9 月 30 日前都可订购。

5. 订货数据

WinCC 7.3 OSD

WinCC_V73_LF_orderdata_ext_OSD.xls ( 44 KB )

WinCC 7.3 EU 版本

WinCC_V73_LF_orderdata_ext.xls ( 44 KB )   

WinCC 7.3 ASIA 版本 

WinCC_V73_LF_orderdata_ext_ASIA.xls ( 35 KB )  

 

 

安全性信息
为了保护技术基础设施、系统、机器和网络免受网络威胁,有必要实施并持续维护一个全面、最先进的IT安全方案。西门子的产品和解决方案构成了这一方案的一个要素。有关网络安全的更多信息,请访问
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
评估文档
无评估
请求和反馈
您想要做什么?
注意:反馈总是与当前的条目/产品相关。您的消息将被转发给我们在线支持团队的技术编辑们。如果我们需要就您的反馈提供答复,您将在几天内收到答复。如果没有其它问题,您将不会收到答复。