×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 常问问题 文档编号 97553417, 文档发布日期 2017年1月9日
(9)
评估

如何估算 SIMATIC S7-1500装载存储区中的用户程序所需要的存储空间的大小?

  • 文档
  • 涉及产品
高级控制器SIMATIC S7-1500和分布式控制器SIMATIC ET200SP关于数据类型,程序代码,符号以及存在装载存储区的注释,与SIMATIC S7-300/S7-400,ET200S和WinAC RTX不同。

描述

高级控制器S7-1500 和 分布式控制器ET200SP(开放式控制器) 的装载存储区存储以下 S7 程序数据:

  • 程序块 (FC,FB 和 OB) 
  • 数据块 (DB)
  • 技术参数
  • 数据类型
  • PLC 标签
  • 程序代码、符号和注释等相关信息


这意味着 S7-1500 CPU  的程序通常比 S7-300/S7-400 CPU、 ET 200S CPU  、 WinAC RTX 大10倍左右。

S7-1500 CPU 的装载存储区在 SIMATIC 存储卡上。根据以下操作步骤可以确定用户程序所需要的存储区的大小以便确定所需存储卡的大小。
在项目中选中需要确定存储区大小的 CPU。在菜单中点击“工具” 选择“资源”,然后选择“装载存储器” 。如图01和图02。 


图 01




图 02

注意

注意除用户程序以外,以下的数据同样存储在 SIMATIC 存储卡上并且这些数据不能通过 “装载存储器” 来确定。

  • 硬件组态
  • 连接组态
  • 配方,数据记录和 HMI 备份
  • 非 SIMATIC 文件,例如 PDF 等

SMC上装载存储区的估算
在STEP 7(博途)V13+SP1和更高版本中,可以将文件夹作为用户卡以便能估算S7-1500CPU的装载存储区。这个功能不需要SMC。目标文件夹提供关于实际所需存储区的信息。

  1. 在D盘中的资源管理器中建立一个文件夹;例如:给文件夹命名为"01_SMC_Memory"。
      
    注意
    实际的存储区大小还基于SMC的类型以及硬盘或区域的大小。
     
  2. 在STEP 7(博途)的项目导航中打开I"Card Reader/USB Memory"文件夹。
     
  3. 双击功能"Add User-defined Card Reader"。
     
  4. 在打开的"Search folder"对话框中选择保存路径,例如这个在D盘上的例子: "01_SMC_Memory" 并单击OK。之后读卡器文件夹就被STEP 7(博途)建立了。
     
  5. 如图3所示,将完整的S7-1500站拖放到读卡器文件夹中的路径"(D:\01_SMC_Memory)" 。
     

    图. 3
     
  6. 然后"Load preview"对话框就会打开。单击"Download"按钮来从S7-1500 CPU传输程序到读卡器文件夹。
     
  7. 将资源管理器和导航换到建立的存储路径,例如D:\01_SMC_Memory。"SIMATIC.S7S"文件夹包含STEP 7(博途)的程序。 
     
  8. 右键单击“SIAMTIC.S7S”并在弹出菜单中选择"Properties" 。
     

    图. 4
     


  9. 在"SIMATIC.S7S Properties"对话框中到"General" 标签就可以读取磁盘中所需大小。

在组态SIMATIC 记忆卡时,还必须为下载程序提供足够的存储区。更多相关信息可以在条目ID:107108015.中找到。

注意
例如,当设备在运行时,SIMATIC存储卡中时可以通过数据日志写入。确保及时再次删除数据日志来避免存储区太快被占满。

现在可以在购买SMC之前更好的估算装载存储区的大小,这样可以避免在调试过程中遇到问题。

创建环境
本FAQ中的截图是在 STEP 7 (TIA Portal) V13中创建的。

 

安全性信息
为了保护技术基础设施、系统、机器和网络免受网络威胁,有必要实施并持续维护一个全面、最先进的IT安全方案。西门子的产品和解决方案构成了这一方案的一个要素。有关网络安全的更多信息,请访问
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
评估文档
无评估
请求和反馈
您想要做什么?
注意:反馈总是与当前的条目/产品相关。您的消息将被转发给我们在线支持团队的技术编辑们。如果我们需要就您的反馈提供答复,您将在几天内收到答复。如果没有其它问题,您将不会收到答复。