×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 常问问题 文档编号 98205989, 文档发布日期 2014年8月12日
(0)
评估

如何通过STEP 7(TIA 博途)诊断 S7-1500 CPU 的显示面板是否存在?

推荐文档: 西门子工程师推荐本文档!
  • 文档
  • 涉及产品
介绍Instructions S7-1500 固件 ≥ V1.5.1 STEP 7 (TIA 博途) 版本 ≥ V13+Update 2 版本可使用高级指令'GET_DIAG'来评估 CPU 的显示面板是否存在,系统诊断会将显示面板状态的改变(移走和插入)作为到来事件自动添加到诊断缓冲区中。在这种情况下,一些应用程序可能需要在程序中进 一步评估这种状态的改变。 ......

介绍Instructions
S7-1500 固件 ≥ V1.5.1 STEP 7 (TIA 博途) 版本 ≥ V13+Update 2 版本可使用高级指令"GET_DIAG"来评估 CPU 的显示面板是否存在,系统诊断会将显示面板状态的改变(移走和插入)作为到来事件自动添加到诊断缓冲区中。在这种情况下,一些应用程序可能需要在程序中进 一步评估这种状态的改变。

在 STEP 7 (TIA 博途)中建议通过以下方式进行评估:

  1. 打开程序编辑器or (FB, FC, or OB1) 并导航到"高级指令 > 诊断" 文件夹,在程序编辑器中插入"GET_DIAG"指令。
  2. 将参数 "MODE"的值设置为 "1" .
  3. 对于 "LADDR"参数输入站或者 CPU的名称,例如“PLC_1”。 进入之后菜单会自动弹出。在弹出菜单中选择"PLC_1[Display]", 关联的硬件地址会自动输入。


图. 01

  1. 使用 数据类型 “DIS"创建一个全局数据块并声明一个变量 (例如"GetDiag_DIAG") .输入后,用于诊断的不同元素会自动创建 。


图. 02

  1. 使用全局DB变量"Data_block_1"对 "GET_DIAG"指令的  "DIAG"参数进行设置(图 . 03). 读出的诊断数据存储在该变量中 。
  2. 同样还需将以下 2 个输出参数化,分别为参数"RET_VAL"和 "CNT_DIAG"赋一个”Word“和”DWord"变量 。


图 03

  1. 保存并编译程序,并将项目下载到 CPU 中后,诊断状态就可以通过 DB 块中的变量进行评估。

可选择下表所示中的变量,通过监视其中一个变量的值即可实现诊断。
 

变量

监视值
GetDiag_DIAG (DIS data type) 显示面板存在且工作正常 显示面板移除或故障
-> MaintenanceState 16#0000_0000 16#0000_0001
-> ComponentStateDetail 16#0000_8000 16#0001_8000
-> OwnState 0 1
-> IOState 16#0001 16#0002
表 01

可将数据块在线进行诊断或在变量监视表中(监视变量)。

创建环境
该 FAQ 相关截图由STEP 7 (TIA 博途) V13+Upd 2创建。

安全性信息
为了保护技术基础设施、系统、机器和网络免受网络威胁,有必要实施并持续维护一个全面、最先进的IT安全方案。西门子的产品和解决方案构成了这一方案的一个要素。有关网络安全的更多信息,请访问
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.