×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档类型 常问问题 文档编号 99412590, 文档发布日期 2014年9月30日
(1)
评估

通过S7-1500 CPU 运动控制功能控制的驱动时,如何访问驱动的参数?

推荐文档: 西门子工程师推荐本文档!
  • 文档
  • 涉及产品
描述 S7-1500 CPU 的运动控制功能库里没有非周期性读/写参数的程序块。该如何访问驱动的参数呢? ......

描述
S7-1500 CPU 的运动控制功能库里没有非周期性读/写参数的程序块。该如何访问驱动的参数呢?

说明
只要驱动遵照 PROFIdrive 规范, 运动控制功能和对标准机械的非周期参数访问可以并行进行。
在这种情况下,通过 PROFIBUS 或 PROFINET 方式连接的所有的 SINAMICS 变频器都可以并行进行控制和访问。

可以通过下面的程序块来访问驱动参数:

  • 全局库 "DriveLib_S71500" 中的 "SINA-PARA" 程序块,随 Startdrive 一同安装(推荐)。
    关 于库和块的描述可以从 Startdrive 的下载网页上得到,条目号 68034568
  • 通过 SFBs "RDREC" 和 "WRREC" 访问驱动的数据记录 47。更多信息参考驱动文档。

附加关键词
MICROMASTER,MASTERDRIVE,SIMODRIVE,SMC 标准运动控制


安全性信息
为了保护技术基础设施、系统、机器和网络免受网络威胁,有必要实施并持续维护一个全面、最先进的IT安全方案。西门子的产品和解决方案构成了这一方案的一个要素。有关网络安全的更多信息,请访问
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
评估文档
无评估
请求和反馈
您想要做什么?
注意:反馈总是与当前的条目/产品相关。您的消息将被转发给我们在线支持团队的技术编辑们。如果我们需要就您的反馈提供答复,您将在几天内收到答复。如果没有其它问题,您将不会收到答复。