×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
Entry type: FAQ Entry ID: 99684510, Entry date: 09/15/2014
(20)
Rate

不同的 WinCC (TIA Portal) 组态版本 (Basic/Comfort/Advanced/Professional) 可以使用哪些功能?

  • Entry
  • Associated product(s)

描述
可以订购以下版本的 WinCC (TIA Portal) :WinCC Basic、WinCC Comfort、WinCC Advanced 和 WinCC Professional。此外还有两个运行系统:WinCC Runtime Advanced 和 WinCC Runtime Professional。 以上版本之间的区别在于所组态的设备不同。


图 01

各版本之间的区别如下,也可以参见图 01 的内容:

  • WinCC Basic :可以组态所有的 Basic 面板。
  • WinCC Comfort :可以组态由 WinCC (TIA Portal) 组态的所有面板(Basic Panels、Comfort Panels、Mobile Panels、x77 Panels 和 Multi Panels)。
  • WinCC Advanced :除了组态面板外,还可以组态基于 PC 的运行系统 "WinCC Runtime Advanced"。
  • WinCC Professional :除了"WinCC Advanced"可组态的设备外,还可以组态基于 PC 的运行系统 "WinCC Runtime Professional" 。

各版本之间可以使用 power packs 升级。例如,可以先使用 WinCC Comfort,如果有需要的话,再升级到 WinCC Advanced 或 WinCC Professional 版本。 

在项目中使用的功能 (例如,脚本、 图形对象) 依赖于所组态的设备,而不是使用的组态版本。详细信息,请参见设备的技术数据。

为了能够完整地使用组态系统并启动运行系统,需要相应的面板以及 WinCC Runtime Advanced 或 WinCC Runtime Professional。并且在组态系统中,可以使用仿真测试在项目中使用的功能,但是访问 HMI 面板的文件系统等功能除外。

 因此,组态项目所需的版本依赖于项目中所使用的设备。右击项目树中的项目名称,点击属性,所需的软件位于 "项目中的软件产品"。


图 02

此外,WinCC Basic 有以下的限制:

  • 在 WinCC V13 及以上版本,可以使用所谓的“样式”。也可以在 Basic 面板中使用这些样式,但是不能创建新样式;WinCC Comfort 及以上版本可以创建新样式。更多信息,请参见条目 ID: 91174767
  • 使用 WinCC Basic,不能导入/编辑系统文本。

Security information
In order to protect technical infrastructures, systems, machines and networks against cyber threats, it is necessary to implement – and continuously maintain – a holistic, state-of-the-art IT security concept. Siemens’ products and solutions constitute one element of such a concept. For more information about cyber security, please visit
https://www.siemens.com/cybersecurity#Ouraspiration.
Rate entry
no rating
Requests and feedback
What do you want to do?
Note: The feedback always relates to the current entry / product. Your message will be forwarded to our technical editors working in the Online Support. In a few days, you will receive a response if your feedback requires one. If we have no further questions, you will not hear from us.