×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
  • 内容
  • 搜索
  • 索引
  • Smart 700 IE V3, Smart 1000 IE V3
    • 调试项目
      • 概述
      • 工作模式
      • 数据传输选项
      • 备份与恢复
        • 概述
        • 使用 ProSave 进行备份和恢复
    (15)
    评估

    文档类型 手册, 文档编号 109480498, 文档发布日期 2015年11月2日

    SIMATIC HMI HMI 设备 Smart 700 IE V3, Smart 1000 IE V3

    文档: Smart 700 IE V3, Smart 1000 IE V3 (10/2015, 中文)
    主题类型: 行为

    使用 ProSave 进行备份和恢复

    要求

    • HMI 设备已连接到安装有 ProSave 的 PC。
    • 在 HMI 设备上已分配数据以太网参数。

    备份 HMI 设备数据

    1. 从 PC 的 Windows“开始”(Start) 菜单中启动 ProSave。
    2. 在“常规”(General) 选项卡中选择 HMI 设备类型。
    3. 选择 HMI 设备和 PC 之间的互连类型。
      设置连接参数。
    4. 在“备份”(Backup) 选项卡中选择要备份的数据。
      • - “完整备份”(Complete backup) 表示在 PSB 格式的文件中生成项目、配方数据和 HMI 设备映像的备份副本。
      • - “配方”(Recipes) 表示以 PSB 格式生成 HMI 设备配方数据记录的备份副本。
      • - “用户管理”(User management) 表示以 PSB 格式生成 HMI 设备用户数据的备份副本。
    5. 选择“*.psb”备份文件的目标文件夹及文件名。
    6. 在 HMI 设备上设置“传送”模式。
      在 HMI 设备上启用自动传送模式后,HMI 设备将在启动备份时自动切换至“传送”模式。
    7. 使用“启动备份”(Start Backup) 在 ProSave 中启动备份操作。
      按 ProSave 中的说明进行操作。
      将打开一个进度条,指示操作的进度。

    恢复 HMI 设备数据

    1. 从 PC 的 Windows“开始”(Start) 菜单中启动 ProSave。
    2. 在“常规”(General) 选项卡中选择 HMI 设备类型。
    3. 选择 HMI 设备和 PC 之间的互连类型。
    4. 设置连接参数。
    5. 选择要从“恢复”(Restore) 选项卡中恢复的“*.psb”备份文件。
      可以显示创建该备份文件的目标 HMI 设备以及文件中包含的备份数据的类型。
    6. 在 HMI 设备上设置“传送”模式。
      在 HMI 设备上启用自动传送模式后,设备在启动恢复操作时会自动切换至“传送”模式。
    7. 在 PC 上,使用 ProSave 中的“启动恢复”(Start Restore) 来启动恢复操作。
    8. 按 ProSave 中的说明进行操作。
      将显示一个进度条,指示操作的进度。


     

    评估文档
    无评估
    请求和反馈
    您想要做什么?
    注意:反馈总是与当前的条目/产品相关。您的消息将被转发给我们在线支持团队的技术编辑们。如果我们需要就您的反馈提供答复,您将在几天内收到答复。如果没有其它问题,您将不会收到答复。
    对统计的支持
    用该功能可根据所需数量输出搜索结果的IDs (格式 .txt)

    生成列表
    复制URL
    在新设计中显示此页面
    mySupport Cockpit