×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
  • 内容
  • 搜索
  • 索引
  • 使用 STEP 7 V13 组态 PROFIBUS
    (13)
    评估

    文档类型 手册, 文档编号 59193579, 文档发布日期 2014年12月18日

    SIMATIC PROFIBUS 使用 STEP 7 V13 组态 PROFIBUS

    SIMATIC
    PROFIBUS
    使用 STEP 7 V13 组态 PROFIBUS

    功能手册
    12/2014
    A5E03775450-AC

    法律资讯

    警告提示系统

    为了您的人身安全以及避免财产损失,必须注意本手册中的提示。人身安全的提示用一个警告三角表示,仅与财产损失有关的提示不带警告三角。警告提示根据危险等级由高到低如下表示。

    Danger 表示如果不采取相应的小心措施,将会导致死亡或者严重的人身伤害。

    Warning 表示如果不采取相应的小心措施,可能导致死亡或者严重的人身伤害。

    Caution 带有警告三角,表示如果不采取相应的小心措施,可能导致轻微的人身伤害。

    Caution 不带警告三角,表示如果不采取相应的小心措施,可能导致财产损失。

    Notice 表示如果不注意相应的提示,可能会出现不希望的结果或状态。

    当出现多个危险等级的情况下,每次总是使用最高等级的警告提示。如果在某个警告提示中带有警告可能导致人身伤害的警告三角,则可能在该警告提示中另外还附带有可能导致财产损失的警告。

    合格的专业人员

    本文件所属的产品/系统只允许由符合各项工作要求的合格人员进行操作。其操作必须遵照各自附带的文件说明,特别是其中的安全及警告提示。 由于具备相关培训及经验,合格人员可以察觉本产品/系统的风险,并避免可能的危险。

    Siemens 产品

    请注意下列说明:

    Warning Siemens 产品只允许用于目录和相关技术文件中规定的使用情况。如果要使用其他公司的产品和组件,必须得到 Siemens 推荐和允许。正确的运输、储存、组装、装配、安装、调试、操作和维护是产品安全、正常运行的前提。必须保证允许的环境条件。必须注意相关文件中的提示。

    商标

    所有带有标记符号 ® 的都是西门子股份有限公司的注册商标。标签中的其他符号可能是一些其他商标,这是出于保护所有者权利的 目地由第三方使用而特别标示的。

    责任免除

    我们已对印刷品中所述内容与硬件和软件的一致性作过检查。然而不排除存在偏差的可能性,因此我们不保证印刷品中所述内容与硬件和软件完全一致。印刷品中的数据都按规定经过检测,必要的修正值包含在下一版本中。