6AU1837-0EA10-0EX1
SIMATIC S7 F/P TIAP UPGRADE LICENSE
PRESS SAFETY BLOCKS, F-LIBRARY SIMATIC S7-F/P TIAP (UPGRADE LICENSE)
- 保存筛选条件
- 加载筛选条件
- 订阅文档
任务与解决方案: SIMATIC S7-F/P 库的压力机安全块是可靠的功能和数据块,它们在如 Simatic S7-300-F/ 400-F 系列的 CPU 上运行。 ......
本视频详细地介绍了SIMOTION运动控制器执行系统(Execution System)的结构、分类、功能、工作机制和配置方法。SIMOTION的执行系统提供了不同的任务级别,在其中规定了用户程序、系统任务和运动控制任务的执行的优先级别。执行系统的配置在使用SIMOTION的过程中有着举足轻重的作用,执行系统的配置直接影响用户程序执行的先后顺序,也会影响运动控制的性能。执行系统也是SIMOTION工程师必须要建立的基本概念,执行系统的配置也是SIMOTION工程师必须要掌握的技术。
本视频介绍了SIMOTION IT技术的工作原理、系统结构和使用方法。SIMOTION IT是通过内嵌于控制器内部的Web Server实现的,其中预装了SIMOTION控制器诊断页画,这样通过带有IE浏览器的PC机即可对SIMOTION内部信息进行详细诊断,而不需要安装专用的SIMOTION SCOUT调试软件;另外,用户还可以开发自己的应用页画,用于对SIMOTION内部变量进行监控,从而实现对工艺的控制。SIMOTION IT技术扩展了SIMOTION的诊断方式和操作方法,是一个十分重要而且实用的功能。
本视频介绍了西门子的运动控制器SIMOTION的同步功能,包括同步操作的基本原理、参数介绍,并通过实验演示了最常用两种同步功能:齿轮(Gear)同步和凸轮(CAM)同步。
本视频详细演示了如何使用LCOM库进行SIMOTION与SIMATIC控制器之间的通信。主要包括以下内容: 1.TCP协议的介绍,SIMOTION用TCP缺点; 2.LCOM的介绍,LCOM相比于TCP的优势; 3.SIMATIC和SIMOTION的LCOM详细配置介绍,以及通讯演示。
本课程详细介绍了SIMOTION如何通过代理与COMFORT屏进行通信。从SCOUT V4.4之后SIMOTION控制器可以连接西门子的精智屏,可以在TIA Portal 中配置一个设备代理以组态与HMI的连接,设备代理是一个代理对象它不是TIA项目的一部分,使用设备代理可以实现在不同的项目中配置SIMOTION项目及HMI项目以实现SIMOTION控制器与西门子的精智屏的连接组态。本视频介绍在SCOUT软件中进行SIMOTION的项目编程,在TIA Portal中进行精智屏的项目组态,完成屏的项目组态。