×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档筛选标准
产品树图
 
 
删除所有筛选条件
产品
搜索产品
文档类型
 
日期
特别推荐
Thumbnail

6SL3210-1KE14-3UP1
SINAMICS G120C DP 1,5KW UNFIL
SINAMICS G120C 标称功率:1.5kW 有 150% 过载 3 秒 380-480V+10/-20% 三相交流 47-63Hz 未过滤 I/O-接口: 6DI,2DO,1AI,1AO 集成式安全转矩切断 现场总线集成:PROFIBUS DP 防护等级 IP20/UL Open Typ 尺寸:FSA 196x 73x 203(高x宽x深) 外部 24V

  • 保存筛选条件
  • 加载筛选条件
  • 订阅文档
363
文档
根据...筛选
'
6SL3210-1KE14-3UP1
'
 
每页文档数量 20 50 100
...
1
2
3
4
5
...
2020年7月19日
ID: 109780594
常问问题 如何查询西门子驱动产品的认证证书

本文介绍常用的认证类型和查询驱动产品的证书方法。

2020年7月6日
ID: 109780789
常问问题 博途V16中通过SinaPara功能块读写驱动参数

在博途V16中可以通过SinaPara(FB302)功能块对驱动参数进行读写操作,借助这个功能块,可向SINAMICS S/G/V驱动器读取或写入多达16个参数。与以前的SINA_PARA FB286功能块的主要区别是增加了Parameter参数,使用起来更加方便。本文以SINAMICS S120驱动器为例进行操作说明。

2020年7月6日
ID: 109780790
常问问题 SINAMICS G120:为什么参数P1800(脉冲频率的给定)的值不能被修改

参数P1800(脉冲频率的给定)的修改有一些限制条件。在SINAMICS G120中参数P1800(脉冲频率设定值)的修改与参数P1910(电机数据的辨识选择)的设定有关。

2020年7月3日
ID: 109767398
2020年6月16日
ID: 36752540
常问问题 SINAMICS: 根据IEC 60204-1标准,关于故障线路阻抗的一些信息

变频器具有电子短路保护功能,可满足发生故障时自动停机的要求。

2020年6月3日
ID: 109780013
常问问题 SINAMICS G 目前可用的固件版本和升级/降级选项

SINAMICS G系列变频器在供应使用,其具备的功能取决于安装的固件版本,绝大多数变频器具有可装载的固件并可以根据需要升级。

2020年5月6日
ID: 67364620
应用实例与扩展工具 G120X&XA 参考案例

本文档介绍了G120X&XA在不同应用的参考案例。

2020年4月14日
ID: 109779359
应用实例与扩展工具 G120C 参考案例

本文档介绍了G120C在不同应用下的参考案例。

关于产品6SL3210-1KE.
2020年4月10日
ID: 109779358
常问问题 SIZER伺服驱动滚珠丝杠选型

介绍了使用SIZER软件进行滚珠丝杠机械系统选型的具体步骤。

2020年3月20日
ID: 109778896
手册 SINAMICS G120C FSAA - FSC

09/2018, 软件安装手册, A5E41925927A - AC

关于产品6SL3210-1KE., 6SL3210-1KE..
2020年3月12日
ID: 109778773
常问问题 S120授权

S120系统中有哪些常见的授权? 购买授权证书后,如何生成授权密钥(License Key)?存储卡中的授权丢失或忘记授权密钥(License key)该如何找回? 生成或找回授权密钥(License Key)后,如何写入存储卡中?

2020年3月11日
ID: 92190161
常问问题 TIA Selection Tool带式输送机伺服系统选型

利用Tia Selection Tool 选型工具对带式输送机伺服系统选型,详细描述了选型过程

2020年3月5日
ID: 109778634
手册 SINUMERIK / SIMOTION / SINAMICS 工业信息安全

02/2020, 配置手册, 6FC5397-5EP40-6RA1

2020年3月3日
ID: 108862708
常问问题 S120的控制方式及使用特点简介

SINAMICS S120是西门子的一款高端驱动器,设计用于机械和设备工程的复杂应用,以及广泛的运动控制任务。 产品组合涵盖的功率范围广,控制方式丰富,可用于各种驱动任务: • 过程工业中的简单泵类和风机应用 • 离心机、压力机、挤压机、升降机、传送带和运输设备等单轴驱动 • 纺织机、薄膜机和造纸机以及轧钢设备的多轴驱动系统 • 机床、包装和印刷设备使用的高动态伺服驱动装置 SINAMICS S120驱动器的各种控制方式是整个变频器功能的核心。其负责电机的各种物理指标的连续控制,比如电流、扭矩、转速,位置等。控制方式工作的效果越好,则相关设备工作运行的速度越快和精度越高,从而对生产的产品质量和生产效率产生显著影响。

2020年2月27日
ID: 109778470
常问问题 S120的控制方式及使用特点简介

SINAMICS S120是西门子的一款高端驱动器,设计用于机械和设备工程的复杂应用,以及广泛的运动控制任务。 产品组合涵盖的功率范围广,控制方式丰富,可用于各种驱动任务: • 过程工业中的简单泵类和风机应用 • 离心机、压力机、挤压机、升降机、传送带和运输设备等单轴驱动 • 纺织机、薄膜机和造纸机以及轧钢设备的多轴驱动系统 • 机床、包装和印刷设备使用的高动态伺服驱动装置 SINAMICS S120驱动器的各种控制方式是整个变频器功能的核心。其负责电机的各种物理指标的连续控制,比如电流、扭矩、转速,位置等。控制方式工作的效果越好,则相关设备工作运行的速度越快和精度越高,从而对生产的产品质量和生产效率产生显著影响。

2020年2月25日
ID: 109778361
常问问题 S120模块降容简介

在使用S120驱动系统时,如果模块使用环境超出正常工作的范围,此时就需要考虑对模块的降容使用。本文为大家介绍一下驱动器模块何时需要降容,降容系数如何查询等相关问题。

2020年2月19日
ID: 109778086
常问问题 SIZER 软件简介

本文介绍了SIZER驱动选型软件的功能,安装要求,目标用户和获取方法等内容。

2020年2月16日
ID: 109777875
常问问题 SIMATIC S7: 以下的这些事件 ID:从 "16# 08:9000" 到"16# 08:9013"是什么含义?

从"16# 08:9000" 到"16# 08:9013"的这些事件ID显示出了驱动器的故障和报警。

2020年2月12日
ID: 109764509
证书 机械设备的功能安全/安全性, 制造商声明, 制造商

Safety Manufacturers Declaration 668.DCO.BD.2001.40.043

2020年1月15日
ID: 68704859
 
每页文档数量 20 50 100
...
1
2
3
4
5
...
对统计的支持
用该功能可根据所需数量输出搜索结果的IDs (格式 .txt)

生成列表
复制URL
在新设计中显示此页面
mySupport Cockpit