×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档筛选标准
全部产品
我的产品
产品树图
 
 
删除所有筛选条件
产品
搜索产品
文档类型
 
日期
特别推荐
Thumbnail

6SL3210-5DE24-0UA0
SINAMICS V70 Spindle, 3 AC 400V, 40A
SINAMCIS V70 SPINDLE INPUT: 3AC 380-480V -15%/+10% 47A 50/60HZ OUTPUT:3AC 0-INPUT V 37.6A 0-330HZ PROTECTION: IP20 FRAME SIZE FSD,190x350x185WxHxD

  • 保存筛选条件
  • 加载筛选条件
  • 订阅文档
201
文档
根据...筛选
'
6SL3210-5DE24-0UA0
'
 
每页文档数量 20 50 100
...
1
2
3
4
5
...
常问问题 如何查询西门子驱动产品的认证证书

本文介绍常用的认证类型和查询驱动产品的证书方法。

2020年7月6日
ID: 109780789
(0)
常问问题 博途V16中通过SinaPara功能块读写驱动参数

在博途V16中可以通过SinaPara(FB302)功能块对驱动参数进行读写操作,借助这个功能块,可向SINAMICS S/G/V驱动器读取或写入多达16个参数。与以前的SINA_PARA FB286功能块的主要区别是增加了Parameter参数,使用起来更加方便。本文以SINAMICS S120驱动器为例进行操作说明。

2020年7月6日
ID: 109780790
(0)
常问问题 SINAMICS: 根据IEC 60204-1标准,关于故障线路阻抗的一些信息

变频器具有电子短路保护功能,可满足发生故障时自动停机的要求。

2020年6月3日
ID: 109780013
(0)
应用实例与扩展工具 G120X&XA 参考案例

本文档介绍了G120X&XA在不同应用的参考案例。

2020年4月14日
ID: 109779359
(0)
常问问题 SIZER伺服驱动滚珠丝杠选型

介绍了使用SIZER软件进行滚珠丝杠机械系统选型的具体步骤。

2020年3月20日
ID: 109778896
(0)
常问问题 TIA Selection Tool带式输送机伺服系统选型

利用Tia Selection Tool 选型工具对带式输送机伺服系统选型,详细描述了选型过程

2020年3月5日
ID: 109778634
(1)
常问问题 S120的控制方式及使用特点简介

SINAMICS S120是西门子的一款高端驱动器,设计用于机械和设备工程的复杂应用,以及广泛的运动控制任务。 产品组合涵盖的功率范围广,控制方式丰富,可用于各种驱动任务: • 过程工业中的简单泵类和风机应用 • 离心机、压力机、挤压机、升降机、传送带和运输设备等单轴驱动 • 纺织机、薄膜机和造纸机以及轧钢设备的多轴驱动系统 • 机床、包装和印刷设备使用的高动态伺服驱动装置 SINAMICS S120驱动器的各种控制方式是整个变频器功能的核心。其负责电机的各种物理指标的连续控制,比如电流、扭矩、转速,位置等。控制方式工作的效果越好,则相关设备工作运行的速度越快和精度越高,从而对生产的产品质量和生产效率产生显著影响。

2020年2月27日
ID: 109778470
(0)
常问问题 S120的控制方式及使用特点简介

SINAMICS S120是西门子的一款高端驱动器,设计用于机械和设备工程的复杂应用,以及广泛的运动控制任务。 产品组合涵盖的功率范围广,控制方式丰富,可用于各种驱动任务: • 过程工业中的简单泵类和风机应用 • 离心机、压力机、挤压机、升降机、传送带和运输设备等单轴驱动 • 纺织机、薄膜机和造纸机以及轧钢设备的多轴驱动系统 • 机床、包装和印刷设备使用的高动态伺服驱动装置 SINAMICS S120驱动器的各种控制方式是整个变频器功能的核心。其负责电机的各种物理指标的连续控制,比如电流、扭矩、转速,位置等。控制方式工作的效果越好,则相关设备工作运行的速度越快和精度越高,从而对生产的产品质量和生产效率产生显著影响。

2020年2月25日
ID: 109778361
(0)
常问问题 S120模块降容简介

在使用S120驱动系统时,如果模块使用环境超出正常工作的范围,此时就需要考虑对模块的降容使用。本文为大家介绍一下驱动器模块何时需要降容,降容系数如何查询等相关问题。

2020年2月19日
ID: 109778086
(0)
应用实例与扩展工具 TIA选择工具伺服选型介绍

TIA选择工具( TIA Selection Tool )是整个西门子自动化产品的配置工具。其离线版支持伺服驱动选型。通过此工具进行选型,可以大大减轻工程师的工作,并且准确的提供相关信息。

2020年2月16日
ID: 109777874
(0)
常问问题 SIZER 软件简介

本文介绍了SIZER驱动选型软件的功能,安装要求,目标用户和获取方法等内容。

2020年2月16日
ID: 109777875
(0)
证书 EMC, KC

KC-EMC-Registration R-R-S49-V70_D400V15K

关于产品6SL3210-5DE23-0UA0, 6SL3210-5DE24-0UA0
2019年9月2日
ID: 109771138
(0)
常问问题 西家传动推文集之V90篇(一)

本文介绍了如何使用SIMATIC功能块对V90驱动器进行参数备份、V90一键自动优化介绍、V90PN EPOS新功能等,文中所有素材全部来自“西家传动”公众号的推文,欢迎大家扫描封面二维码关注该公众号。

2019年8月16日
ID: 109770473
(1)
证书 符合性声明, 符合性声明, 制造商

Declaration de conformite 668.Moroc.BK.50.1910.001

2019年7月11日
ID: 109769169
(0)
证书 机械设备的功能安全/安全性, 制造商声明, 制造商

Safety Manufacturers Declaration 668.DCOBK-L1118.40.019

2019年2月27日
ID: 68807011
(0)
手册 SINUMERIK 808D ADVANCED 调试手册

12/2018, 精简版操作说明, 6FC5397-4EP10-1RA0

2019年1月30日
ID: 109763686
(2)
手册 SINUMERIK 808D ADVANCED Function Manual

07/2018, 精简版用户手册, 6FC5397-7EP40-0RA4

2018年7月19日
ID: 109759975
(0)
常问问题 V90PN常用报文介绍

V90PN常用报文介绍

2018年1月4日
ID: 109754791
(2)
应用实例与扩展工具 S7-1500与S120变频器的Profibus通信

本视频详细介绍了S7-1500与S120变频器如何进行Profibus通信。

2017年12月21日
ID: 109754425
(1)
应用实例与扩展工具 通过USB接口使用Starter软件在线G120L变频器

视频主要讲解通过USB接口使用Starter软件在线G120L变频器。软硬件配置为安装有Starter v4.4.1.0的PC机一台;G120L变频器一台,固件版本为v4.7.3;用于连接PC机与G120L变频器的USB电缆一根。最后进行了演示实验,在经过新建一个项目、存储路径、设置通信接口等,在线完成后,则可以使用Starter软件调试在线G120L变频器。

2017年12月19日
ID: 109754210
(0)
 
每页文档数量 20 50 100
...
1
2
3
4
5
...