×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档筛选标准
全部产品
我的产品
产品树图
 
 
删除所有筛选条件
产品
搜索产品
文档类型
 
日期
特别推荐
Thumbnail

6SL3260-2DB10-0AA0
SINAMICS S210, Spare Connector-Kit 400V
SINAMICS S210 备用连接器配件 用于 400V 三相交流 外形尺寸:FSA - FSC

  • 保存筛选条件
  • 加载筛选条件
  • 订阅文档
147
文档
根据...筛选
'
6SL3260-2DB10-0AA0
'
 
每页文档数量 20 50 100
...
1
2
3
4
5
...
应用实例与扩展工具 G120X&XA 参考案例

本文档介绍了G120X&XA在不同应用的参考案例。

2020年4月14日
ID: 109779359
(0)
常问问题 SIZER伺服驱动滚珠丝杠选型

介绍了使用SIZER软件进行滚珠丝杠机械系统选型的具体步骤。

2020年3月20日
ID: 109778896
(0)
常问问题 S120授权

S120系统中有哪些常见的授权? 购买授权证书后,如何生成授权密钥(License Key)?存储卡中的授权丢失或忘记授权密钥(License key)该如何找回? 生成或找回授权密钥(License Key)后,如何写入存储卡中?

2020年3月11日
ID: 92190161
(1)
常问问题 SIZER 软件简介

本文介绍了SIZER驱动选型软件的功能,安装要求,目标用户和获取方法等内容。

2020年2月16日
ID: 109777875
(0)
产品通知 Sales- and Delivery Release SINAMICS S210 and SIMOTICS S-1FK2 400V devices

The new Drive System SINAMICS S210 with the SIMOTICS S-1FK2 motors in a 3AC 400V (3AC 200-480V) version is released for sales and delivery with immediate effect. In addition to the S210 FSA and FSB (0.4 kW - 2 kW) with the 1FK2 motors in SH 40 and 52 also the S210 FSC (3.5 kW - 7 kW) with the 1FK2 motors in SH 63 to 100 are available now.

2019年11月25日
ID: 109772809
(1)
应用实例与扩展工具 S7-1500与S120变频器的Profibus通信

本视频详细介绍了S7-1500与S120变频器如何进行Profibus通信。

2017年12月21日
ID: 109754425
(1)
应用实例与扩展工具 使用BOP-2面板调试G120L变频器实现VF控制

本视频介绍使用BOP-2面板调试G120L变频器实现VF控制。由硬件配置;拓扑结构;演示内容,使用BOP-2面板恢复出厂设置并完成基本调试,使用BOP-2面板启动变频器完成静态测试;操作演示四部分组成,最后实现BOP-2面板调试G120L变频器VF控制。使用BOP-2面板调试G120L变频器实现VF控制,视频内容包括恢复出厂设置,快速设置,启动优化,参数保存。

2017年12月19日
ID: 109754213
(0)
应用实例与扩展工具 用STARTER设置G120变频器模拟量输入输出功能

本视频详细介绍了如何使用STARTER软件设置G120变频器的模拟量输入输出功能。

2017年12月19日
ID: 109754248
(0)
应用实例与扩展工具 用STARTER软件通过USB接口调试CU250S-2的VF控制

本视频详细介绍了用STARTER软件通过USB接口调试CU250S-2的VF控制。

2017年12月19日
ID: 109754221
(0)
应用实例与扩展工具 通过BOP-2面板实现G120变频器宏程序7-现场总线PROFIBUS控制和点动切换

本视频详细演示了如何通过BOP-2控制面板实现G120变频器宏程序——现场总线Profibus控制和电动切换。

2017年12月19日
ID: 109754237
(0)
应用实例与扩展工具 如何使用starter软件在VF控制方式下调试G120L变频器

"该视频主讲如何使用STATER软件在VF控制方式下调试G120L变频器。通过USB电缆将PC机与G120L连接,连接变频器和异步电机。 1. 打开STATER创建新项目,在线连接G120L且上传到项目中, 2. 初始化设备,进行工厂复位 3. 驱动配置:打开向导→选择EXPERT→next→根据现场需要选择宏,某些参数在不使用时需要设置为一,否则无法启动电机 4. 对电机进行静态优化辨识,优化完成后可进行调试 5. 所有调试完成后进行永久保存数据操作"

2017年12月19日
ID: 109754212
(0)
应用实例与扩展工具 使用BOP-2面板实现G120的数据存储功能

本课程通过实际操作,展示了如何通过BOP-2控制面板实现G120的数据存储功能.

2017年12月19日
ID: 109754229
(0)
应用实例与扩展工具 如何使用BOP-2面板实现G120 CU250S-2的V/F控制

本课程详细介绍了如何通过BOP-2面板实现SINAMICS G120变频器(CU250S-2)的V/F控制。

2017年12月19日
ID: 109754222
(0)
应用实例与扩展工具 通过BOP-2控制面板实现G120变频器宏程序17,宏程序18-双方向两线制控制模拟量调速

本课程通过实际操作,展示了如何通过BOP-2控制面板实现G120变频器宏程序17,宏程序18,即:双方向两线制控制模拟量调速。

2017年12月19日
ID: 109754240
(0)
应用实例与扩展工具 G120直接调节转矩设定值的转矩控制简单设置

本课程主要介绍了直接转矩控制的两种设置方式及相关的变频器参数,最后讲解的是用BOP-2基本操作面板实现上述功能的实际演示。

2017年12月19日
ID: 109754228
(0)
应用实例与扩展工具 通过USB接口使用Starter软件在线G120L变频器

视频主要讲解通过USB接口使用Starter软件在线G120L变频器。软硬件配置为安装有Starter v4.4.1.0的PC机一台;G120L变频器一台,固件版本为v4.7.3;用于连接PC机与G120L变频器的USB电缆一根。最后进行了演示实验,在经过新建一个项目、存储路径、设置通信接口等,在线完成后,则可以使用Starter软件调试在线G120L变频器。

2017年12月19日
ID: 109754210
(0)
应用实例与扩展工具 STARTER软件对G120(CU250S-2 vector)进行不带编码器的矢量控制调试

本课程主要演示了如何用STARTER软件对配有CU250S-2 控制单元的G120变频器进行不带编 码器 的矢量控制调试的全过程。

2017年12月19日
ID: 109754225
(0)
应用实例与扩展工具 使用Startdrive调试CU250S-2的无编码器矢量控制功能

本视频详细介绍了如何使用Startdrive调试CU250S-2的无编码器矢量控制功能。

2017年12月19日
ID: 109754217
(0)
应用实例与扩展工具 通过BOP-2控制面板实现G120变频器宏程序12-端子启动模拟量调速

本课程通过实际操作,展示了如何通过BOP-2控制面板实现G120变频器宏程序12,即:端子启动模拟量调速。

2017年12月19日
ID: 109754242
(0)
应用实例与扩展工具 通过BOP-2控制面板实现G120变频器宏程序3-单方向四个固定转速

本课程通过实际操作,展示了如何通过BOP-2控制面板实现G120变频器宏程序3,即:单方向四个固定转速。

2017年12月19日
ID: 109754243
(0)
 
每页文档数量 20 50 100
...
1
2
3
4
5
...