- Guardar filtro
- Cargar filtro
- Correo electrónico con actualización
Nuevos updates para SIMATIC IPC127E / IPC227G / IPC277G / IPC327G / IPC377G / IPC3000 / ITP1000 / Field PG M6.
Statement to China-RoHS directive for SIMATIC ( Panel, ITC, IPC, PG, ET200x, S7-xx, LOGO!, Cables, Network Compontents... ) China-RoHS SIMATIC all V1.7
El software de automatización SIMATIC pre-instalado significa que el equipo Field PG M6 siempre se puede usar de forma inmediata. Dentro del contexto del comienzo de suministro de la SIMATIC Field PG M6, Edición 2021, es posible usar las últimas funciones de ingeniería de TIA Portal V17.
05/2020, Instrucciones de servicio, A5E46044878-AB
Los siguientes dos casos describen los motivos y remedios cuando no se puede cargar un nuevo acumulador en un SIMATIC Field PG.
La nueva SIMATIC Field PG M6, Edición 2020, con homologación para China (CCC) ya se ha liberado para el suministro.
DESCRIPCION DEL PROBLEMA: Después de instalar algún programa o una parte de algún programa, se arranca el Windows NT 4.0 de nuevo. Con esto aparece un aviso de fallo, el cual indica que no es posible arrancar algún servicio o algo parecido, debido a que no se dispone de suficiente capacidad de memoria en el servidor. Pero en el PC se tiene espacio de memoria suficiente para hacer todo esto. ...
La hoja de datos de seguridad o el certificado del fabricante para las baterías de Ión-Litio de los Field PG actuales (versión: 01/2018) está disponible en este artículo.
Con efecto inmediato, a la SIMATIC Field PG M5 (6ES7717-...) se le asignará el estado de "descatalogada". El sucesor de la SIMATIC Field PG M5 es la innovada SIMATIC Field PG M6 (6ES7718-...), que se liberará para el suministro pronto.
PREGUNTA: ¿Cómo se instala la tarjeta de red 'Intel 82559 Fast Ethernet LAN en la placa base' en una PG/PC Pentium III de SIMATIC bajo Windows NT? ...
Instrucciones: Si después de realizar la instalación del Windows XP + Service Pack 2, el Display permanece oscuro, hay que volver a instalar el driver del Display. ...
SASO-Certificate, SIMATIC Field PG M6 SASO 20190037063
Actualización: la opción de poder trabajar con S5 todavía sigue estando disponible. El software de automatización SIMATIC pre-instalado significa que el equipo Field PG M6 siempre se puede usar de forma inmediata. Dentro del contexto del comienzo de suministro de la SIMATIC Field PG M6, Edición 2020, es posible usar las últimas funciones de ingeniería de TIA Portal V16. Además, se ofrecen opciones interesantes de pedido de nuevo hardware.
A partir de hoy, se libera para el suministro la opción de sistema operativo Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, 64 bits.
Las baterías de respaldo se utilizan para mantener las funciones básicas en caso de un fallo de tensión. A continuación se muestran las referencias de las baterías de respaldo de los SIMATIC IPC o de los equipos de programación SIMATIC Field PG.
Descripción: Si se presiona el símbolo 'Maximizar' en la barra de títulos, la pantalla permanece pequeña. ...
PREGUNTA: Se ha instalado Windows XP en la SIMATIC Field PG/Power PG. Se reconoce correctamente la tarjeta Trans PC Card, pero siempre se indica un aviso de fallo (Código 10) en el administrador de dispositivos, 'No se pudo arrancar el dispositivo'. ¿Qué hay que hacer para que la tarjeta funcione correctamente? ...
PREGUNTA: Se ha elegido el idioma alemán con el Windows 2000 multilenguaje (MUI - Interfase de usuario multilenguaje). ¿Porqué aparecen, a pesar de ello, indicaciones en inglés? ...
PREGUNTA: ¿Cuál es la capacidad de la batería de la 'SIMATIC Field PG'? RESPUESTA:...
En todos los SIMATIC Field PGs con sistema operativo Windows 7 + SP1 se incluye en la barra de tareas un icono para actualizar al nuevo Windows 10. En cuanto se reserve la actualización, se descarga automáticamente en segundo plano. Pero pueden aparecer problemas de compatibilidad con los productos software SIMATIC instalados si se instala Windows 10 sin querer.