×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档筛选标准
全部产品
我的产品
产品树图
 
 
删除所有筛选条件
产品
搜索产品
文档类型
 
日期
特别推荐
任务类型
  • 保存筛选条件
  • 加载筛选条件
  • 订阅文档
21
文档
根据...筛选
'
SITRANS Probe LU
'
'
常问问题
'
 
每页文档数量 20 50 100
...
1
2
...
常问问题 是否允许给需要本安供电的2线制变送器接标准的非本安电源?

2018年12月12日
ID: 109761728
(0)
常问问题 Probe LU , Probe LR, SITRANS LR200, LR250, LR260 和 LR560 Hart 版本的如何更新固件

2017年12月1日
ID: 109751844
(1)
常问问题 找不到西门子Profibus PA 仪表的GSD文件。

找不到西门子Profibus PA 仪表的GSD文件。

2016年5月1日
ID: 109477432
(1)
常问问题 Probe LU如何使用自动虚假回波抑制

Probe LU使用自动虚假回波抑制的条件和设置步骤

关于产品 7ML5221-.....
2015年7月16日
ID: 109478304
(0)
常问问题 红外手操器可以更换电池吗?

问题: 红外手操器可以更换电池吗?

关于产品 7ML5830-2AJ
2015年6月10日
ID: 109477337
(0)
常问问题 从哪里可以找到西门子红外手操器的使用说明?

西门子超声波和雷达物位计红外手操器的使用说明,请查询需要调试的物位产品使用手册,产品使用手册中有对应型号手操器的具体操作介绍。

2015年6月10日
ID: 109477338
(0)
常问问题 如何使用SITRANS Probe LU(PROFIBUS PA)

摘 要 SITRANS Probe LU(PROFIBUS PA)是一个......

关于产品 7ML5221-.....
2013年12月2日
ID: 80922053
(0)
常问问题 如何使用SITRANS Probe LU 测量明渠流量

一、在巴歇尔槽上安装 Probe LU SITRANS Probe LU 超声波变送器通常用来测量储罐和过程容器内液体的液位和体积,它还可以用来监测明渠中的流量。下面就以SITRANS Probe LU 在巴歇尔槽上的应用为例,介绍SITRANS Probe LU 如何在巴歇尔槽上安装,如何设置参数,及相关的知识。 ......

关于产品 7ML5221-.....
2013年12月2日
ID: 80924462
(0)
常问问题 超声波物位变送器、控制器和传感器是否需要FCC无线电认证或者授权?

问题: 超声波物位变送器、控制器和传感器是否需要FCC无线电认证或者授权? ......

2013年9月25日
ID: 79691737
(1)
常问问题 在SIMATIC PDM 中保存文件

问题: 如何保存 PDM文件,如何将PDM文件保存成不同的格式,如何保存PDM文件中的结构?  ......

2013年1月23日
ID: 67184195
(0)
常问问题 为什么一些数字在SIMATIC PDM中显示不正确

问题: 查看PDM文件时,一些数字显示过大超出范围。在 PDM中小数点和以逗号作为小数点的转换有问题。当PDM文件以一种格式保存而以另外一种格式打开,小数点的位置可能会显示的很离谱。数值在X-Y坐标系 中的显示很零乱,趋势图也不正确。 ......

2013年1月23日
ID: 67184398
(0)
常问问题 Probe LU (HART)与 Emerson 375/475 HART 手操器通讯的 DD 文件

问题: 在哪里能下载到 Probe LU (HART) 与 Emerson 375/475 HART 手操器通讯的 DD 文件 ? ......

关于产品 7ML5221-.....
2012年11月5日
ID: 65080957
(0)
常问问题 Probe LU 的防护等级 IP67 和 IP68 有什么不同?

问题:Probe LU 的防护等级 IP67 和 IP68 有什么不同? 解答: Probe LU 的防护等级 IP68 和 IP67 实际是相同的,只是通过两个不同 IP 标准的认证。IP67 是按照 EN60529 标准在  1 米 30 分钟条件下定义的, IP68 是按照西门子在  2 米 24 小时条件下定义的。 ......

关于产品 7ML5830-2AH, 7ML5830-2AJ, 7ML5221-.....
2010年10月14日
ID: 45336140
(0)
常问问题 对于 SITRANS Probe LU, 怎样使用短波发射和长波发射来改善回波处理?

问题: 对于 SITRANS Probe LU, 怎样使用短波发射和长波发射来改善回波处理? 解答: 对于标准操作 ( 例如, 短波发射 = 2, 长波发射 = 1 ) , Probe LU 始终首先使用并处理短波发射。 ......

关于产品 7ML5830-2AH, 7ML5830-2AJ, 7ML5221-.....
2009年2月2日
ID: 33973675
(0)
常问问题 PROBE LU传感器有ETFE和PVDF两种材料. 具体怎样选择呢?

问题:  PROBE LU传感器有ETFE和PVDF两种材料. 具体怎样选择呢? 解答:  一般情况下,在石化应用中(其中化学品不能接触到传感器),首选是PVDF材质传感器。仅 仅在PVDF不能用的情况下选择ETFE传感器,比如,PVDF传感器不能长期用来测以下物质:丙酮,氨水,氢氧化钠,氢氧化钾和一些酮,氨 和酯。请查阅化学兼容性表来确认化学兼容性。 ......

关于产品 7ML5830-2AH, 7ML5830-2AJ, 7ML5221-.....
2004年9月3日
ID: 19105461
(0)
常问问题 SITRANS Probe LU 具有象以前的PROBE那样,通过按钮来编程吗?

问题:  SITRANS Probe LU 具有象以前的PROBE那样,通过按钮来编程吗? 解答:  不是的,一体化超生波液位计是通过西门子妙声力手操器、PDM软件或者HART手操器来实现编程的。 ......

关于产品 7ML5830-2AH, 7ML5830-2AJ, 7ML5221-.....
2004年9月3日
ID: 19106564
(0)
常问问题 PROBE LU仪表通讯中,至少需要设置多少参数?

问题:  PROBE LU仪表通讯中,至少需要设置多少参数? 解答:  至少两个,就能使容器中液位跟输出信号成比例,一个是空罐(4mA 液位),另一个是满罐(20mA 液位)。 ......

关于产品 7ML5830-2AH, 7ML5830-2AJ, 7ML5221-.....
2004年9月3日
ID: 19105692
(0)
常问问题 HART协议的SITRANS Probe LU能够集成到Profibus PA 网络中吗?

问题:  HART协议的SITRANS Probe LU能够集成到Profibus PA 网络中吗? 解答:  可以的。Siemens ET-200模块可以将mA/HART 信号转换成PROFIBUS DP信号。 ......

关于产品 7ML5830-2AH, 7ML5830-2AJ, 7ML5221-.....
2004年9月3日
ID: 19107456
(0)
常问问题 可以看到Probe LU的回波曲线吗?

问题:  可以看到Probe LU的回波曲线吗? 解答:  是的。可以通过SIMATIC PDM软件来查看。这在以前的Probe是不能做到的。当然,这 也是SITRANS Probe LU最有价值的改进。 ......

关于产品 7ML5830-2AH, 7ML5830-2AJ, 7ML5221-.....
2004年9月3日
ID: 19106566
(0)
常问问题 SITRANS Probe LU也像原先的PROBE那样有三线制接法吗?

问题:  SITRANS Probe LU也像原先的PROBE那样有三线制接法吗? 解答:  没有。所有的SITRANS PROBE LU都是两线回路供电。 ......

关于产品 7ML5830-2AH, 7ML5830-2AJ, 7ML5221-.....
2004年9月3日
ID: 19106668
(0)
 
每页文档数量 20 50 100
...
1
2
...
对统计的支持
用该功能可根据所需数量输出搜索结果的IDs (格式 .txt)

生成列表
复制URL
在新设计中显示此页面
mySupport Cockpit
相关链接