×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档筛选标准
全部产品
我的产品
产品树图
 
 
删除所有筛选条件
产品
搜索产品
文档类型
 
日期
特别推荐
  • 保存筛选条件
  • 加载筛选条件
  • 订阅文档
35
文档
根据...筛选
'
电机
'
'
产品通知
'
 
每页文档数量 20 50 100
...
1
2
...
产品通知 SIMOTICS 文档:P.M410 纸质文档停产

自 2020 年 10 月 01 日起,SIMOTICS 电机系列 1FT, 1FK, 1PH, 1PL, 1PM, 1FE, 1FN, 1FW 的纸质文档停产。所涉及的 SIMOTICS 电机系列清单请见附录。

2020年11月4日
ID: 109781348
(0)
产品通知 适用于驱动系统 SINAMICS S120 的 Safety Integrated 功能以及 SINUMERIK Safety Integrated 的电机和编码器

驱动系统 SINAMICS S120 的某些 Safety Integrated Extended Functions 以及 SINUMERIK Safety Integrated 功能要求使用适合的编码器。本文档中列出了适用的编码器或者配备了适合编码器的西门子电机。

2020年3月11日
ID: 33512621
(5)
产品通知 Sales- and Delivery Release SINAMICS S210 and SIMOTICS S-1FK2 400V devices

The new Drive System SINAMICS S210 with the SIMOTICS S-1FK2 motors in a 3AC 400V (3AC 200-480V) version is released for sales and delivery with immediate effect. In addition to the S210 FSA and FSB (0.4 kW - 2 kW) with the 1FK2 motors in SH 40 and 52 also the S210 FSC (3.5 kW - 7 kW) with the 1FK2 motors in SH 63 to 100 are available now.

2019年11月25日
ID: 109772809
(1)
产品通知 用于SINUMERIK应用的新款伺服电机SIMOTICS S-1FK2的上市发布信息: 1FK2 高动态型电机SH40 + SH52  /  紧凑型电机 SH40 - SH100 / 高惯量电机SH63 + SH80

新款伺服电机SIMOTICS S-1FK2已上市发布,可与SINUMERIK, Sinamics S120 Booksize/Booksize Compact和S120 Combi结合使用。

2019年11月13日
ID: 109764389
(5)
产品通知 主电机 SIMOTICS M-1PH7 - 轴高 100 到 160 的产品淘汰声明 (P.M400)

根据 SIMOTICS M 主电机的移植路标,对于轴高 100 到 160 的 1PH7 主电机,从 2014 年 4 月 1 日起发表产品淘汰声明 (P.M400)。 ......

2014年8月12日
ID: 93148024
(2)
产品通知 SIMOTICS-S 1FT5 电机产品停售

从 2018.05.01 起,SIMOTICS-S 1FT5 和 1FK6 电机的返修件标识由 R0 更改为 S3。如此一来,在满足以下前提条件时,可在授权的 DF MC 维修点订购备用电机以及维修。此外还建议将已停产的旧产品 SIMOTICS-S 1FT5 和 1FK6 重新调整为最新的产品系列。

2014年7月16日
ID: 72325276
(8)
产品通知 SIMOTICS T 1FW6 内置转矩电机:修改了转子设计

对 SIMOTICS T 1FW6 内置转矩电机的转子设计在内表面和颜色方面进行了修改。 ......

2014年7月16日
ID: 94737545
(0)
产品通知 SIMOTICS T 1FW3 全转矩电机供货发布,配备滑动轴、实心轴,轴高 200 的高速系列及组装套件

下一代 SIMOTICS T 1FW3 全转矩电机供货发布,配备有滑动轴、实心轴、轴高 200 的高速系列以及轴高 200 的组装套件。 ......

2014年6月25日
ID: 66958302
(0)
产品通知 有关 1FT6 同步伺服电机将停产的公告 (轴高 132 的电机除外)

从 2014 年 4 月 1 日起,轴高 28 到 100 和 160 的 1FT6 系列同步伺服电机将退出活跃的市场营销阶段,被列入淘汰产品名单。 ......

2014年6月25日
ID: 89295949
(1)
产品通知 1PH4 停产公告

1PH4 系列电机已被声明为淘汰产品。计划于 2011 年 9 月 30 日停产。

2014年6月25日
ID: 45618551
(0)
产品通知 用于 Siemens Drives V3.11 的 SIZER 供货发布

用于 Siemens Drives V3.11 的 SIZER 供货发布......

关于产品 6SL3070-0AA00-0AG0
2014年6月25日
ID: 91455714
(0)
产品通知 SIMOTICS XP 铸铁防爆电机,1MB15/6,电机中心高 100-315,IE2/3,Ex t 和 Ex nA,基于 1LE1 电机平台 - 上市发布

SIMOTICS XP 铸铁电机,1MB15/6,电机中心高 100-315,IE2/3,保护类型 Ex t (Zone 21/22) 和 Ex nA (Zone 2) – 即日起第一阶段供货 – 上市发布。 ......

2014年3月25日
ID: 88187676
(0)
产品通知 SPEED CONNECT 现在也能用于 1FK7 G1

SIMOTICS S-1FK7 上的插头转换为 SPEED-CONNECT(与到目前为止的方案兼容)

2014年3月19日
ID: 73514354
(2)
产品通知 SIMOTICS M 1FE1 主电机的绕组材料发生变化

从 2014 年 4 月 1 日起,SIMOTICS M 1FE1 电机将改用一种新的绕组材料。 ......

2014年3月19日
ID: 88424854
(0)
产品通知 电机中心高为 180 至 355 的 SIMOTICS M 主电机的不同铭牌

为了实现 SIMOTICS M 主电机的集成而统一的产品线,电机中心高为 180 至 355 的 1PH7、1PH8 和 1PL6 电机的铭牌将转为使用不干胶标签。 ......

2014年3月19日
ID: 86937642
(0)
产品通知 电机中心高为 132 的异步型主电机 SIMOTICS M-1PH8 上使用的抱闸的销售及上市发布

电机中心高为 132 的异步电机上使用的抱闸现已上市发布,以作为主电机 SIMOTICS M-1PH8 的已有抱闸的补充。 ......

2014年3月19日
ID: 68704700
(0)
产品通知 SIMOTICS S-1FK7 电机系列的扩展:由机座号为 100 的高惯量型加以补充

经过实际检验的电机系列 SIMOTICS S-1FK7 已通过机座号为 100 的六个高惯量型号电机进行扩展。 ......

2014年3月7日
ID: 87095566
(0)
产品通知 SIMOTICS S-1FK7,第二代产品,适用于危险区域 Zone 2/22 (选项 M03 和 M39)

通过选项 M03 或 M39,可以订购适合在危险区域中使用的第二代 1FK7 电机型号。

2014年1月15日
ID: 63629892
(3)
产品通知 移植电机中心高为 80-160 的 SIMOTICS M-1PH8 电机的空心轴编码器

对于 SIMOTICS M-1PH8 主电机,必须将空心轴编码器移植到后继产品型号。此后继产品型号在功能上是等同的。计划于 2013 年 12 月 1 日对空心轴编码器进行移植,此次移植涉及电机中心高为 80-160 的 SIMOTICS M-1PH8 主电机。 ......

2013年12月5日
ID: 83162045
(0)
产品通知 自然冷却式 SIMOTICS T 1FW6053 和 1FW6063 上市发布

即日起,自然通风式 SIMOTICS T 型电机 (框架规格 1FW6053 和 1FW6063 R) 上市发布。这是西门子第一次提供内置型非水冷式 SIMOTICS T 1FW6 电机 。因此,现在可以用它来实现不采用水冷方式的应用。 ......

2013年12月2日
ID: 81723099
(0)
 
每页文档数量 20 50 100
...
1
2
...
在英语中可以提供372个产品。
点击此处来显示这些文献。
对统计的支持
用该功能可根据所需数量输出搜索结果的IDs (格式 .txt)

生成列表
复制URL
在新设计中显示此页面
mySupport Cockpit
相关链接
这些文档的主题页面