- Filter speichern
- Filter laden
- E-Mail bei Update
Im Folgenden wird Ihnen eine Liste mit technischen Daten und EU-Konformitätserklärungen zu den einzelnen Komponenten von AS-Bundles vorgestellt.
Bei Verwendung eines Sicherheitsprogrammes (SIMATIC S7 F Systems) kann es bei ununterbrochenem Betrieb nach mehr als 9 Jahren ohne Rücksetzen der CPU zu einem ungeplanten Stopp kommen. Die Sicherheitsanwendung wird hierdurch, im Einzel- oder Solobetrieb, in den definierten sicheren Zustand überführt. Bei redundantem Einsatz der CPUs wechselt das System vorerst nur in den Solobetrieb.
Mit der Version V8.2 der CPU 410 und PCS 7 V9.0 SP1 wurde mit der Option "CPU-Flash aktualisieren“ die Möglichkeit geschaffen, die aktuellen Inhalte aller Datenbausteine zur Laufzeit vom Arbeitsspeicher in den Ladespeicher der CPU zu sichern. Beim nächsten Anlauf der CPU können Sie dadurch wieder auf dieses Werte zurückgreifen, auch wenn keine Pufferbatterie zum Einsatz kommt.
Die ausschließlich für das Prozessleitsystem SIMATIC PCS 7 bestimmte CPU 410-5H Process Automation ist ab sofort lieferbar. Mit dieser CPU sind modulare SIMATIC PCS 7 Automatisierungs-systeme AS 410 sehr flexibel skalierbar und in allen Domänen einsetzbar, d. h. als Standard-Automatisierungssyste...
Nachfolger und Unterschiede der modularer SIMATIC PCS 7-Automatisierungssysteme (AS-Bundles)
Zum 01.12.wird die Vermarktung und Lieferung der SIMATIC PCS 7 Single-Ausomatisierungssysteme Version "F" eingestellt.
Aus der Produktreihe SIPLUS extreme wird zum 01.06.2016 das Single Station (6AG1 654-8EN03-4GF1) abgekündigt (PM490). Bitte bestellen Sie die im Bundle enthaltenen Geräte einzeln gemäß der Auflistung unten. SIPLUS extreme ist die Produktfamilie mit veredelten Komponenten auf Basis von Siemens Digital Factory Standardprodukten.
Aus der Produktreihe SIPLUS extreme wird zum 01.06.2016 das Single Station (6AG1 654-8EN03-4BF1) abgekündigt (PM490). Bitte bestellen Sie die im Bundle enthaltenen Geräte einzeln gemäß der Auflistung unten. SIPLUS extreme ist die Produktfamilie mit veredelten Komponenten auf Basis von Siemens Digital Factory Standardprodukten.
Beim Zugriff auf die Diagnoseadresse des PROFINET-IO Systems mittels SFC49 „LGC_GADR“ zeigt die SIMATIC S7-400 CPU ggf. ein unerwünschtes Verhalten. Anwender der SIMATIC PCS 7 Bibliotheken sind davon nicht betroffen, da diese Bibliotheken anstelle der Diagnoseadresse des PROFINET-IO Systems die Diagnoseadresse der Schnittstelle nutzen.
Integration der innovierten SIMATIC S7-400 CPUs V7 in die SIMATIC PCS 7-Automatisierungssysteme und andere Änderungen
Werden im Kontext von SIMATIC PCS 7 V8.1 die remanenten Merker der CPU410-5H Process Automation genutzt, muss der von SIMATIC STEP 7 für die Merker gesetzte Defaultwert von 16 Bytes auf einen Wert geändert werden, der größer 0, aber ungleich 16 ist.
Übersicht der Sync-Module und LWL-Sync-Kabel für die redundanten Automatisierungssysteme (H/FH-Systeme) SIMATIC S7-400
Aus der Produktreihe SIPLUS extreme wird zum 01.12.2014 das SIPLUS PCS7 SINGLE STATION (6AG1654-8XK03-4XF0) abgekündigt (PM490). Bitte bestellen Sie die im Bundle enthaltenen Geräte einzeln gemäß der Auflistung unten. ...
Beim Einsatz bestimmter S7-400 CPUs kann es in seltenen Fällen/Konfigurationen vorkommen, dass unter bestimmten Randbedingungen keine neuen Meldungen mehr auf der Bedienstation angezeigt werden. ...
Die folgende Anleitung informiert Sie über die prinzipielle Vorgehensweise bei einem Betriebssystem-Update der CPU 410 sowie über die Besonderheiten bei redundanten Automatisierungssystemen. Informationen zum Betriebssystem-Update finden Sie auch im Handbuch der CPU 410 unter 'Firmware aktualisie...
Die aktuelle Referenzliste SIMATIC - SIPLUS extreme (= ' Umschlüsselungstool ') ist auf der SIPLUS extreme-Homepage zu finden und wird monatlich aktualisiert. ...
Passend zur CPU 410-5H Process Automation der Automatisierungssysteme AS 410 sind jetzt auch die Kommunikationsbaugruppen CP 443-1 und CP 443-5 Extended mit zusätzlicher Lackbeschichtung der Leiterplatte (conformal coating) erhältlich. Bei der Zusammenstellung von AS 410-Bundles mit Hil...
Aus der Produktreihe SIPLUS extreme stehen ab 12.04.2013 für SIPLUS PCS7 Single AS folgende Substitution zur Verfügung: ...
Aus der Produktreihe SIPLUS extreme steht ab 12.04.2013 für SIPLUS PCS 7 SINGLE AS folgender neuer Type zur Verfügung: SIPLUS extreme ist die Produktfamilie mit veredelten Komponenten auf Basis von Siemens Industry Standardprodukten. ...
Über die Konfiguratoren 'SIMATIC PCS 7 AS Single Station' und 'SIMATIC PCS 7 AS Redundancy Station' in der Industry Mall sind derzeit außer den aktuellen PCS 7 AS-Bundles, Version F, auch noch die beiden Vorversionen E und D bestellbar. Für die PCS 7 AS-Bundles, Version D und E, beginnt nun die A...