×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档筛选标准
全部产品
我的产品
产品树图
 
 
删除所有筛选条件
产品
搜索产品
文档类型
 
日期
特别推荐
任务类型
  • 保存筛选条件
  • 加载筛选条件
  • 订阅文档
24
文档
根据...筛选
'
SINAMICS S150 机柜式变频器
'
'
常问问题
'
 
每页文档数量 20 50 100
...
1
2
...
常问问题 对在Startdrive V15.1/V16中支持的SINAMICS DCC V15.1/V16/V17的工程功能概述

SINAMICS DCC V15.1/V16/V17的工程功能概述

2021年7月12日
ID: 109772314
(2)
常问问题 Startdrive V14 SP1 and V15:下载错误并显示"Communication: A call to an internal xDD.component library function failed!"

当工艺单位(p595)在驱动中被修改的话,下载可能会失败。

2020年7月19日
ID: 109780594
(0)
常问问题 CU320-2固件升级步骤

随着SINAMICS S120的性能提升,其固件版本也逐渐升级,如果想使用S120最新版本的CF卡固件,就需要将原有的CF卡固件升级但同时也不能改变原有的项目数据,本文将以实例介绍将CU320-2DP 的项目固件版本从V4.8升级到V5.2 。

2020年7月8日
ID: 109780858
(1)
常问问题 SINAMICS: 根据IEC 60204-1标准,关于故障线路阻抗的一些信息

变频器具有电子短路保护功能,可满足发生故障时自动停机的要求。

2020年6月3日
ID: 109780013
(0)
常问问题 SIZER伺服驱动滚珠丝杠选型

介绍了使用SIZER软件进行滚珠丝杠机械系统选型的具体步骤。

2020年3月20日
ID: 109778896
(0)
常问问题 在TIA博图中DCC将错误的数值保存在具有相同名称的SAV块中

应该为所有的图表和块提供唯一的名称

2020年3月13日
ID: 109772323
(0)
常问问题 SIZER 软件简介

本文介绍了SIZER驱动选型软件的功能,安装要求,目标用户和获取方法等内容。

2020年2月16日
ID: 109777875
(0)
常问问题 SINAMICS S120 CF卡介绍与选型

本文介绍了Sinamics S120 CF卡选型方法

2015年6月23日
ID: 109477686
(1)
常问问题 TM150简明使用指导

摘要 本文对TM150的使用进行了简要说明指导。 目录......

2014年12月22日
ID: 108166238
(0)
常问问题 绞车异响问题分析与处理

摘要 某井队反应绞车在空载运行过程中出现异响,如何处理?从电气、机械等多个角度进行分析和处理。 ......

2014年12月16日
ID: 107587247
(0)
常问问题 MoMo用作制动单元的注意事项

摘要 MoMo用作制动单元的注意事项 下载此文档: ( 101 KB )......

2014年12月16日
ID: 107587227
(0)
常问问题 无法由AOP30或STARTER在线修改G150参数P0205的解决办法

问题: 当使用AOP30或者STARTER软件在线修改G150参数P0205为0时,AOP30或者STARTER软件在线马上会出现“非法的参数值”错误提示,如何解决?。 ......

2014年5月21日
ID: 92273996
(0)
常问问题 S150 Servo方式选择自由报文后端子无法启动

问题: S150的电机模块组态为Servo方式,离线配置电机模块时选择自由报文,即P0922=999,发送和接收的字数是8个,其他字数也可以,配置完成后保存和编译,在线下载到CF卡中,P0842(OFF2)、P0848(OFF3)、P0852(Enable operation)等参数置1。使用端子仿真模式起动S150 Servo轴,见图1,但是电机模块无输出,电机无法起动。Servo轴参数r0002=41,涵义是“Power on inhibit”,见图2,Servo轴无输出的原因是什么?如何解决? ......

2014年5月21日
ID: 92273112
(0)
常问问题 如何确定G150故障或报警时间?

问题: 当G150变频器发生故障或者报警时,能否在AOP30上看到其发生的准确日期和时间? ......

2014年5月21日
ID: 92270054
(0)
常问问题 G150如何检测一个电机的两个PTC温度传感器信号

问题: 一台电机带两个PTC温度传感器,一个是电机过温故障检测信号,一个是电机过温报警检测信号,这两个信号的不同之处是温度值门限值不同,报警的温度门限值要比故障的温度门限值低10度,如何将两个温度检测信号都送给G150变频器?如何设置参数? ......

2014年5月21日
ID: 92272755
(1)
常问问题 SINAMICS G150柜机外部辅助电源供电问题

SINAMICS G150柜机由外部电源供电: 当SINAMICS G150柜机主开关没有闭合,但是控制系统需要监测该柜机的状态时,可以通过外部电源供电,使得变频器控制部分(CU)处于工作状态。 ......

2014年5月16日
ID: 92270689
(0)
常问问题 S7-300/400与SINAMICS G150之间的PROFIBUS DP通讯

1 概述 S7-300/400与SINAMICS G150 之间通过PROFIBUS DP 总线可进行周期性及非周期性数据通讯。使用标准S7功能块SFC14/SFC15可实现周期性数据交换;使用标准S7功能块SFC58 / SFC59,可以实现非周期性数据交换,读写 SINAMICS G150 的参数。S7-300/400与SINAMICS G150装置的连接,如下图所示: ......

2014年5月8日
ID: 90720468
(2)
常问问题 PG/PC通过S7-300的LAN路由到DP访问CU320-2DP

文档摘要 本文介绍PG/PC利用S7-300的路由功能通过LAN路由到DP访问CU320-2DP的DP总线 文档目录 1  概括   ......

2014年3月12日
ID: 89643899
(0)
常问问题 SINAMICS G150/S120/S150: 在切换电机时出现“过电流”或“电机堵转”

概述 在切换 DDS 时出现故障“过电流”或“电机堵转” 问题......

2014年1月9日
ID: 81667026
(1)
常问问题 SINAMICS G130/G150报A30042如何解决

问题:SINAMICS G130/G150报A30042如何解决? 回答: A30042是G130/G150功率模块风扇运行时间的报警。当风扇实际运行时间P0251的和 ......

2013年12月2日
ID: 81278197
(0)
 
每页文档数量 20 50 100
...
1
2
...
对统计的支持
用该功能可根据所需数量输出搜索结果的IDs (格式 .txt)

生成列表
复制URL
在新设计中显示此页面
mySupport Cockpit