×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档筛选标准
全部产品
我的产品
产品树图
 
 
删除所有筛选条件
产品
搜索产品
文档类型
 
日期
特别推荐
  • 保存筛选条件
  • 加载筛选条件
  • 订阅文档
67
文档
根据...筛选
'
 Field PG
'
'
产品通知
'
 
每页文档数量 20 50 100
...
1
2
3
4
...
产品通知 SIMATIC Field PG M5 产品停产

The SIMATIC Field PG M5 (6ES7717-...) 产品已停产且立即生效。

2019年5月21日
ID: 109765550
产品通知 SIMATIC Field PG M5 逐步淘汰声明

SIMATIC Field PG M5 (6ES7717-...) 将设置为“逐步淘汰”状态,立即生效。SIMATIC Field PG M5 的后代产品是创新型 SIMATIC Field PG M6 (6ES7718-...),该产品即将供货发布。

2019年5月21日
ID: 109765289
产品通知 选定 Field PG M5 型号已停产

即日(2018 年 12 月 20 日)起,Field PG M5 精智型将停止生产。此外,配有 8GB RAM 的 Field PG M5 Advanced 版本也将于同一时间 (2018 年 12 月 20 日)停止生产。

2019年4月23日
ID: 109762998
产品通知 SIMATIC Field PG M5 销售和供货发布:软件预安装 SIMATIC 软件“V14.0.0.0”

更新的 SIMATIC Field PG M5 软件预安装 V14.0.0.0 现已供货。

2019年3月5日
ID: 109741349
产品通知 具有 S5 支持的 SIMATIC Field PG M5 的供货发布:

Field PG M5 (6ES7717-...)(具有 S5 支持)现已发布,可立即供货。

2019年3月5日
ID: 109742898
产品通知 SIMATIC Field PG M5 供货发布:SW Abfüllung TIA Portal V15

若预先安装 SIMATIC 自动化软件,则 Field PG M5 设备可立即投入使用。在 TIA Portal V15 开始供货之后,即可将全新的工程组态功能与 Field PG M5 结合使用。

2018年5月28日
ID: 109755938
产品通知 SIMATIC Field PG M5 供货发布:STEP 7 Professional 2017 的预安装软件

若预先安装 SIMATIC 自动化软件,则 Field PG M5 设备可立即投入使用。在 STEP 7 Professional 2017 开始供货之后,即可将全新的工程组态功能与 Field PG M5 结合使用。

2018年2月9日
ID: 109752008
产品通知 SIMATIC Field PG M5 供货发布

新 SIMATIC Field PG M5 现已发布,可以供货,且立即生效。

2017年11月13日
ID: 109737135
产品通知 Field PG M4 产品停产

Field PG M4 (6ES7716-...) 产品已停产且立即生效。

关于产品6ES7716-.....-0...
2017年11月7日
ID: 109483454
产品通知 Field PG M4 逐步淘汰声明

Field PG M4 (6ES7716 -...) 将设置为“逐步淘汰”状态,立即生效。Field PG M4 的后继产品是创新型 Field PG M5 (6ES7717 -...),已与 2016 年 5 月 11 日起开始销售。

关于产品6ES7716-.....-0...
2017年11月7日
ID: 109483458
产品通知 SIMATIC Field PG M5 的供货发布:SW Filling TIA Portal V14 SP1

若预先安装 SIMATIC 自动化软件,则 Field PG M5 设备可立即投入使用。在 TIA Portal 软件 V14 SP1 开始供货之后,即可将全新的工程组态功能与 Field PG M5 结合使用。

2017年7月24日
ID: 109747023
产品通知 SIMATIC Field PG M5(通过 CCC 认证)供货发布

SIMATIC Field PG M5(通过 CCC 认证)现已发布,可以供货,且立即生效。

2017年7月24日
ID: 109746017
产品通知 SIMATIC Field PG M5 供货发布:Windows 10 软件预安装

若预先安装 SIMATIC 自动化软件,则 Field PG M5 设备可立即投入使用。在 TIA Portal 软件 V14 SP1 开始供货之后,即可将全新的工程组态功能与 Field PG M5 结合使用。此外,还可将 Windows 10 纳入其操作系统选项中。

2017年7月24日
ID: 109747328
产品通知 Field PG M4 Premium & Premium Plus - 硬盘升级到 1 TB

即日起,SIMATIC Field PG Premium & Premium Plus 设备在出厂交货时将提供更大容量的硬盘。 ......

关于产品6ES7791-2BA02-0AA0, 6ES7716-.....-0...
2014年9月29日
ID: 99859762
产品通知 用于 Field PG M4 的键盘保护膜

透明保护膜专门设计用于 PG M4 的键盘,可以最佳保护按键免受污染,甚至在恶劣的环境条件下,仍然可以保证完整的功能和操作设备。 ......

关于产品6ES7716-.....-0...
2014年9月19日
ID: 100300037
产品通知 Field PG M3 服务提供:2 GB 或 3 GB RAM 设备的转换

带有 2 GB 或 3 GB RAM 的 Field PG M3 设备可通过位于斯图加特的维修中心转换为 8 GB (2 x 4 GB) RAM。 在转换为 8-GB RAM 的同时,该设备将配备 SSD 硬盘,以进一步增强其性能。 如果需要,此转换还可包括切换到 WIN 7 64 Bit 终极嵌入式版本。 ......

关于产品6ES7715-...
2014年9月19日
ID: 99682394
产品通知 Field PG M4 标准设备 - 硬盘更新为 320 GB

即日起,SIMATIC Field PG 标准设备在出厂交货时将提供更大容量的硬盘。 ......

关于产品6ES7716-.....-0...
2014年8月5日
ID: 97505179
产品通知 带 PG 预装软件 “V13.0.0.0”和 SSD 480GB 的 SIMATIC Field PG M4 销售并上市发布

新的 SIMATIC 预装软件版本“V13.0.0.0”在此上市发布。 在 TIA 博途软件切换范围内,我们还发布了一个新的 480 GB SSD 硬盘驱动,用于组态 Premium 和 Premium Plus 装置 。Premium 和 Premium Plus 装置现在已可选择 500-GB HDD、300-GB SSD 和 480-GB SSD。480-GB SSD 硬盘驱动也可用作热插拔硬盘驱动器 (带有保护袋和 Torx 螺丝刀)。 ......

关于产品6ES7716-.....-0..., 6ES7791-2BA21-0AA0
2014年7月23日
ID: 89598676
产品通知 SIMATIC PG 操作系统包 Windows 7 的销售与上市发布

微软已宣布,从 2014 年 4 月起,停止对 Windows XP Professional 的延长支持。如果没有微软的安全更新,则潜在的新安全风险将不会再被微软关闭 。这表示,将来生产车间中的移动 PG 和工程站会受到恶意软件和漏洞的威胁会增加。 为将现有的 PG 从 Windows XP Professional 升级到 Windows 7 Ultimate,西门子现提供”SIMATIC PG 操作系统包”,适用于 M3 和 M4 代Field PG。 ......

2014年7月23日
ID: 90883054
产品通知 产品生命周期结束:Field PG USB 2.0 SATA 适配器

即日起,USB 2.0 SATA 适配器 (6ES7790-1AA00-0AA0) 不再供订购。     ......

关于产品6ES7790-1AA00-0AA0
2014年5月16日
ID: 88894970
 
每页文档数量 20 50 100
...
1
2
3
4
...
在英语中可以提供91个产品。
点击此处来显示这些文献。
对统计的支持
用该功能可根据所需数量输出搜索结果的IDs (格式 .txt)

生成列表
复制URL
在新设计中显示此页面
mySupport Cockpit
相关链接