- 保存筛选条件
- 加载筛选条件
- 订阅文档
通过配置实例,可以得到一个关于温度变送器SITRANS TH320 / TH420 / TR320 / TR420 依据IEC 62061 的安全相关的观点。
此应用为浮球式液位计,测量范围0-1000mm,电阻的变化范围是0-1090Ω,需要通过FF总线通讯实现液位信号传输。本文介绍如何使用PDM软件对SITRANS TH400 FF 总线变送器设置相关参数,实现液位测量目的。
问题: 如何采购变送器的测量点标签( 工位标牌 )? 解答: TH100, TH200, TH300, TH400, TR200 和 TR300 测量点标签可以使用附加选项 Y01采购。 可以定义三个不同的数据。 ......
问题: 如何与 SITRANS TH300 FW 01.01.02 建立 HART 连接? 解答: HART 调制解调器和 SITRANS TH300 FW 01.01.02 的连接: 必须使用 RS232 接口的 HART 调制解调器,通讯不会有问题。 ......
问题: 如何与 SITRANS TW 建立 HART 连接? 解答: 必须具备如下的硬件连接: 把 HART 调制解调器连接到端子 7 和 8 当设备为电流输出 0/4...20mA 时,端子 5 和 6 之间有合适的负载(0...650Ω 或跳线) 当设备为电压输出 0/2...10V 时,端子 5 和 6 之间有合适的负载(>10000Ω 或开路) 电源连接在端子 13 和 14 插入式跳线 X9 打开。 关闭写保护(标准设置) ......
问题: 如何改变 SITRANS TF 和显示屏的参数? 解答: 变送器和显示屏是分别参数化的。显示屏通过按键参数化, SITRANS TH200 的参数化是离线操作的,SITRANS TH300 可以在线通过PC 或 HART 通讯器。使用合适的调制解调器把 PC 连接到两线制信号上。SITRANS TH300 使用 HART 调制解调器;TH200 使用 SIPROM T 调制解调器。SITRANS TH300 还可以使用 HART 通讯器参数化。参数化显示屏的详细描述可以参见 SITRANS TF 手册的第五章。参数化变送器的描述参见相应的手册。 ......
问题: 为什么安装了 SIPROM T 后, USB 调制解调器认不出来? 解答: USB 调制解调器的驱动软件包含在 SIPROM T 安装软件内。但是安装 SIPROM T 过程中不会自动安装这个驱动。在装完 SIPROM T 后,需要手动安装驱动软件。 可以在“ SITRANS TH100/TH200 调制解调器和 SIPROM T ”操作手册的 4.3 章节“安装 USB 驱动”找到安装步骤。 ......
问题:如何使Sitrans P280和TF280以最快的方式加入到网络中? 解答: 使用就地用户操作界面,三个按钮从左至右依次为ENTER/MENU、 UP/ESCAPE和DOWN,其功能如下: ......
问题:就地用户操作界面提示'Min Level'是什么原因? 解答: 表示用户进行操作时,超出了其操作权限,此时用户必须输入密码才能继续操作。 ......