×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档筛选标准
全部产品
我的产品
产品树图
 
 
删除所有筛选条件
产品
搜索产品
文档类型
 
日期
特别推荐
任务类型
  • 保存筛选条件
  • 加载筛选条件
  • 订阅文档
42
文档
根据...筛选
'
物位开关
'
'
常问问题
'
 
每页文档数量 20 50 100
...
1
2
3
...
常问问题 是否允许给需要本安供电的2线制变送器接标准的非本安电源?

2018年12月12日
ID: 109761728
(0)
常问问题 SITRANS LVL 和 LG2xx 型号

2018年11月14日
ID: 109761085
(0)
常问问题 SITRANS LPS200 马达更换

2018年11月14日
ID: 109760987
(0)
常问问题 防爆类型“Ex ec”替代防爆类型“Ex na”的变化

防爆类型“Ex ec”替代防爆类型“Ex na”的变化

2017年2月28日
ID: 109744124
(0)
常问问题 SITRANS LVL200 可用于固体应用场合吗?

问题: SITRANS LVL200 可用于固体应用场合吗? ...

2016年4月12日
ID: 109106548
(0)
常问问题 SIWAREX称重模块安装接线注意事项

与称重变送器和称重仪表不同,SIWAREX系列称重模块可以直接接收称重传感器输出的mV信号,并与西门子控制系统(包括S7 200/300/1200/ET200M/ ET200S)无缝集成,具有扩展灵活、精度高、响应速度快等优点。SIWAREX系列称重模块其设计用于各种工业环境,具备很高的抗干扰能力,但是为了保证模块运行可靠,在安装接线等方面必须要规范操作。 ......

2014年4月23日
ID: 91377580
(1)
常问问题 CLS500 连续信号输出

问题:  CLS500 技术规格指出,其可以提供和物位成正比的连续 mA 输出信号。如何组态? ......

2014年3月5日
ID: 86538999
(0)
常问问题 CLS200 PROFIBUS PA 物料检测

问题: 在同一个管道不同的时间会流过不同的产品。如何检测出工艺生产中两种不同的物料? ......

2014年3月5日
ID: 86539738
(0)
常问问题 界面型 LVS200 缆长

问题: 为什么界面型 LVS200 缆长限制到 7 米? 解答:......

关于产品7ML5732-.....-....
2012年11月5日
ID: 65080548
(0)
常问问题 LVL200 可以延长吗?

问题: LVL200 可以延长吗? 解答: 可以。刚性延长选项最长到 4000 mm (157 英寸)。 ......

2010年9月26日
ID: 31679679
(0)
常问问题 LVL100/200 无触点式电子开关选项功能如何?

问题: LVL100/200 无触点式电子开关选项功能如何? 解答: 无触点电子开关为场效应管 [所谓的金属氧化物半导体场效应管 (MOSFET)].场效应管是有源元件. 它的工作像电压控制的电阻器能够处理大功率 (截止和导通). 它一般有三个极: G (门极), S (源极),  D (漏极).  LVL 无触点电子开关的负载可以是阻性的或线圈。如接线圈,用户不需要反向电势保护(二极管)。 ......

2010年9月10日
ID: 44476700
(0)
常问问题 LVL100 和 LVL200 如何设计得耐用?

问题: LVL100 和 LVL200 如何设计得耐用? 解答: LVL 具有耐用的结构包括螺纹压紧的压电驱动器,保证在高温和其它苛刻应用条件下长期稳定的性能。音叉设计得很厚保证高负荷应用的耐用性。  LVL200 达到液体限位检测 (最小/最大检测) SIL-2 等级 。 ......

2008年10月14日
ID: 31680228
(0)
常问问题 故障监视是如何工作的?

问题: 故障监视是如何工作的? 解答: LVL100 和 LVL200 可连续监视,避免设备受到损害,过度腐蚀或失振。当检测到上述这些状况,液位开关进入报警状态。 ......

2008年10月14日
ID: 31679894
(0)
常问问题 SITRANS LVL 是如何工作的?

问题:SITRANS LVL 是如何工作的? 解答: 电子电路激励探头内的晶振产生一个~1200 Hz的振动。 当液体或浆料覆盖音叉时,电子电路会检测到振动频率的改变,使继电器改变状态。当液体或浆料离开音叉,振动恢复继电器返回正常状态。 ......

2008年10月14日
ID: 31679673
(0)
常问问题 SITRANS LVL 需要调整或校准吗?

问题: SITRANS LVL 需要调整或校准吗? 解答: 不需要。 设备可以使用多种可选的过程连接安装,上电后就可实现全部的功能。 LVL200 有调节灵敏度高低的二位开关,但标准的工厂设置适合大部分应用。 ......

2008年10月14日
ID: 31679678
(0)
常问问题 LVS200有哪些典型的应用?

问题:LVS200有哪些典型的应用? 解答: 典型的应用有:料仓、粉料、石灰、塑料颗粒、黑烟末、煤和水泥等大量固体应用。 ......

2006年3月3日
ID: 12916443
(0)
常问问题 西门子妙声力 LPS200 旋转桨叶式开关有哪些独特性?

问题:西门子妙声力 LPS200 旋转桨叶式开关有哪些独特性? 解答: LPS200有一个独特的摩擦离合器机构。它能保证当物料掉落在桨叶上时,仍能自由的转动。 高度集成的机械密封。能够再防止粉尘从机械连接部分进入和防止湿气从外壳顶部进入等。双重密封能够防止内部零件磨损。 LPS200有一个外加螺丝来固定盖子,可以防止螺钉在筒仓物料中丢失或从筒仓上掉到地上。 ......

2006年3月3日
ID: 12917626
(0)
常问问题 这种技术的工作原理

问题: 这种技术的工作原理是什么? 解答:一个带有滑动离合器的低转速齿轮电动机驱动一个旋转的测量叶 片,而该叶片可以感测到 LPS200 安装位置处的存在的物料。当 介质与旋转桨叶接触时,旋转会停止,从而使一个继电器触点闭 合。当桨叶不再被物料覆盖时,旋转就会恢复,继电器返回其正常状 态。 ......

2006年3月3日
ID: 12906842
(0)
常问问题 LVS200 的标准型设计

问题: LVS200 的标准型设计是怎样的? 解答: LVS200标准型是230mm设计。(9')。加长管型可以扩展到300到4000mm(12'到157'),加长管型的订货周期在3到4周。加长管型击也同样对标准型或液/固界面型的电子部分和音叉的。同时需要用户提供1'的延长管道。 ......

2006年3月3日
ID: 12920233
(0)
常问问题 使用LPS200阻旋式物位计需要调音或者标定吗?

问题: 使用LPS200阻旋式物位计需要调音或者标定吗? 解答: 不需要进行校准的!有一个用于调整灵敏度高、中或低的弹簧调节,但是默认的“中”程度可以满足90%以上的应用。对于比较轻的介质,比如低于35g/l (2.2 英磅/英尺3),可以设为“低”。对于一些粘稠的介质,比如潮湿的面粉,可以设置为“高”。 ......

2006年3月3日
ID: 12906841
(0)
 
每页文档数量 20 50 100
...
1
2
3
...
在英语中可以提供44个产品。
点击此处来显示这些文献。
对统计的支持
用该功能可根据所需数量输出搜索结果的IDs (格式 .txt)

生成列表
复制URL
在新设计中显示此页面
mySupport Cockpit
相关链接