×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档筛选标准
全部产品
我的产品
产品树图
 
 
删除所有筛选条件
产品
搜索产品
文档类型
 
日期
特别推荐
任务类型
  • 保存筛选条件
  • 加载筛选条件
  • 订阅文档
52
文档
根据...筛选
'
SIPLUS I/O 组件
'
'
常问问题
'
 
每页文档数量 20 50 100
...
1
2
3
...
常问问题 如何通过用户程序修改CM1242-5的PROFIBUS地址?

下面将介绍如何通过用户程序修改CM1242-5的PROFIBUS地址。

2019年3月14日
ID: 81522429
(4)
常问问题 如何下载 SIMATIC 产品的 3D,CAx 和 ePLAN 数据?

使用CAx下载管理器可以访问产品的最新CAD和CAE数据。

2018年10月18日
ID: 89671877
(3)
常问问题 S7-1200 如何诊断 IO访问错误?

在STEP7(TIA Portal)中,使能模块相应的诊断功能并且在诊断中断组织块中编程。 1.使用诊断中断组织块评估错误事件 2.使能并且理解不同的诊断错误事件 3.使用STEP7(Portal 中)在线和诊断 4.更多信息如下描述 描述 S7-1200 PLC 能够对有诊断能力的设备进行错误检测和报告。这些错误称之为诊断错误。系统能够检测以下诊断错误: 无用户电源(信号模块/信号模板) 超过高限位 (模拟量输入或输出) 超过低限位 (模拟量输入或输出) 断线(电流输出) 短路(电压输出) ......

2018年10月12日
ID: 42781105
(10)
常问问题 如何使用 RDREC 功能读取 GPRS 连接到远程控制服务器的状态?

在S7-1200 CPU 中,CP 1242-7 能够显示 GPRS 连接到远程控制服务器的状态。GPRS的连接状态能够从 CPU 的 GPRS 通讯活动列表中通过读取记录功能读取并存储于 CPU 的 DB 块中。

关于产品6AG1242-7KX30-4XE0, 6GK7242-7KX30-0XE0
2017年8月30日
ID: 69064337
(0)
常问问题 如何将 S7-1500 SIPLUS 的CPU下载到一个格式化过的 SIMATIC 存储卡中?

SIMATIC 存储卡装载第一次下载时,必须装载相同类型的S7-1500 标准型CPU (6ES7*)的型号。

2017年7月31日
ID: 109746261
(1)
常问问题 如何使用 STEP 7 ( TIA Portal ) 为 SIMATIC S7-1200 建立 MODBUS - RTU 通信?

附加的项目和描述提供了在两个 SIMATIC S7-1200 控制器之间进行 Modbus RTU 通信的例子。

2017年7月12日
ID: 47756141
(42)
常问问题 如何用TIA Portal组态SIPLUS极端组件?

用STEP 7 (TIA Portal)组态用于极端环境条件下的订货号为(6AG1*)的SIPLUS极端组件。

2017年6月28日
ID: 109746275
(5)
常问问题 当使用“TC”测量范围时,为什么模拟量输入模块接线的长度会受到限制?

描述 在使用热电偶测量温度时,电压会被测量。在接触不同的金属后,接触点温度的变化会产生电压的变化(赛贝克效应)。根据接触的不同金属,在整个热电偶的温度范围中每开尔文对应的的电压变化是几微伏。

2016年12月30日
ID: 109221568
(2)
常问问题 通过网关S7 端口组态工具 (S7-PCT) 如何参数化IO Link 的主站和设备?

本条目介绍了如何通过 S7-PCT 参数化 IO Link 主站和在网关的设备。

2016年11月30日
ID: 87611392
(2)
常问问题 在哪个S7站可以使用以及如何使用串口通信模块?

本条目介绍了S7-1500,ET 200MP,ET200SP和S7-1200中可以使用哪些串口通信模块。

2016年9月30日
ID: 109477693
(3)
常问问题 自动化技术类电器设备的防护等级是什么?

根据 DIN EN 60529 标准,电器设备防止外物和水侵入必须具有特定的防护等级。

2016年9月2日
ID: 109737167
(4)
常问问题 在 STEP 7 (TIA Portal) 中如何标准化和逆标准化模拟量值?

与二进制信号相比 , 模拟量信号数值有特定的区间范围 。在计算、显示、输出之前必须转换或标准化和逆标准化。

2016年9月2日
ID: 77316903
(16)
常问问题 如何找到SIMATIC模板的UL认证?

下面举例说明如何在技术支持的网站中找到S7-1500数字量输入模板的UL认证(订货号:6ES7 521-1BL00-0AB0)。

2016年9月1日
ID: 102840331
(3)
常问问题 当通信模块 CM1242-5 的 GSD 文件在 DP 主站项目中配置时,在 S7-1200 的项目中如何设置传输区域的一致性?

CM1242-5 的 GSD 文件有总长度一致性的只输入和只输出的模块。如果在 DP 主站项目里通过 GSD 文件配置通信模块 CM1242-5 ,那么在 S7-1200 的项目里必须将已组态的传输区域的一致性设置为“总长度”。

2016年7月11日
ID: 109736643
(2)
常问问题 SIPLUS extreme - 基于Org-ID 10001539 (DF FA SE)的订货和供货

  问 题: 如果 有关于SIPLUS extreme产品订货或供货的问题时,可以和谁联系?   解答: ......

2016年7月11日
ID: 92052717
(2)
常问问题 Sirius感应操作按钮在双手操作控制台中的安全应用

此FAQ是关于在双手操作控制台应用中,感应操作按钮3SU1如何分别达到IEC62061 (SIL3)和ISO13849-1 (PL e)的安全等级。

2016年7月8日
ID: 109479531
(4)
常问问题 SIAMATIC S7-1200 中通过Modbus RTU如何读取地址范围9999到65535的输入字?

STEP 7 V13 (TIA Portal)的Service Pack 1中的"Modbus_Master"指令可以使用在SIMATIC S7-1200上。 除了"MB_MASTER"指令的功能以外,会允许读取Modbus从站输入字(功能代码04)的扩展地址范围(9999 - 65535)。

2016年7月4日
ID: 109474481
(9)
常问问题 如何能找到SIPLUS extreme 系列的手册和操作说明?

SIPLUS extreme - 手册/用户指南

2016年5月25日
ID: 92052303
(4)
常问问题 SIPLUS extreme产品如何应用在腐蚀性环境中?

SIPLUS extreme - 腐蚀性环境

2016年5月20日
ID: 80584521
(0)
常问问题 SIMATIC S7 站与第三方设备利用 MODBUS RTU 协议建立通信连接,需要用到哪些硬件及软件组件?

描述 本条目描述了 SIMATIC S7 站与第三方设备利用 MODBUS RTU 协议建立通信连接需要用到哪些硬件及软件组件。下面的 SIMATIC S7 站可以用作 Modbus (RTU)主站和 Modbus (RTU)从站: SIMATIC S7-300, ET 200M and S7-400 SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1500, SIMATIC ET 200MP, SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200S ......

2016年3月1日
ID: 58386780
(15)
 
每页文档数量 20 50 100
...
1
2
3
...
在英语中可以提供53个产品。
点击此处来显示这些文献。