×
Siemens Industry Online Support
Siemens AG
文档筛选标准
全部产品
我的产品
产品树图
 
 
删除所有筛选条件
产品
搜索产品
文档类型
 
日期
特别推荐
任务类型
  • 保存筛选条件
  • 加载筛选条件
  • 订阅文档
283
文档
根据...筛选
'
驱动装置
'
'
常问问题
'
 
每页文档数量 20 50 100
...
1
2
3
4
5
...
常问问题 SINAMICS G120 (CU2x0-2x): "可关断”和“非关断”的24V电源在几个控制单元之间如何级联

SINAMICS G120D的24V电源可以在几个控制单元和其他设备之间级联,例如SIRIUS M200D, 通过插头连接器到X01和X02.

2021年12月1日
ID: 26986267
(0)
常问问题 S120显示警告 A13000或 A13021 如何处理

S120驱动器是西门子的一款高端驱动器,可以应用在复杂高性能的驱动场合。S120为什么在固件更新后或者在需要高速应用时会显示警告 A13000“License not enough”或警告 A13021“Licensing for output frequency 550 Hz“?当出现这样报警时应该怎么办。

2021年12月1日
ID: 109805107
(0)
常问问题 SINAMICS, SIMOTICS: 停止使用KTY84-130温度传感器

停止使用KTY84-130温度传感器

2021年11月25日
ID: 109478077
(2)
常问问题 通过数字化的输入渠道来提出服务请求相比电话提出的优势是什么?

本FAQ描述了相对于通过电话提出服务请求,使用数字化的输入渠道来提出服务请求所拥有的优势。同时解答了电话提交服务请求的方式是否还存在,以及怎样使你的请求优先级提高或增加服务包。

2021年6月15日
ID: 109778942
(10)
常问问题 SINAMICS G 目前可用的固件版本和升级/降级选项

SINAMICS G系列变频器在供应使用,其具备的功能取决于安装的固件版本,绝大多数变频器具有可装载的固件并可以根据需要升级。

2021年1月25日
ID: 67364620
(21)
常问问题 G120使用脚本自动调试永磁同步电机

基于SCRIPT脚本的G120变频器调试永磁同步电机辅助工具

2020年8月14日
ID: 109781489
(0)
常问问题 如何通过CAx和DT-C生产SINAMICS变频器的图纸

通过CAx和DT-C生产SINAMICS变频器图纸的方法

2020年7月27日
ID: 109781117
(0)
常问问题 CU320-2固件升级步骤

随着SINAMICS S120的性能提升,其固件版本也逐渐升级,如果想使用S120最新版本的CF卡固件,就需要将原有的CF卡固件升级但同时也不能改变原有的项目数据,本文将以实例介绍将CU320-2DP 的项目固件版本从V4.8升级到V5.2 。

2020年7月8日
ID: 109780858
(1)
常问问题 SINAMICS G120:为什么参数P1800(脉冲频率的给定)的值不能被修改

参数P1800(脉冲频率的给定)的修改有一些限制条件。在SINAMICS G120中参数P1800(脉冲频率设定值)的修改与参数P1910(电机数据的辨识选择)的设定有关。

2020年7月3日
ID: 109767398
(0)
常问问题 哪些 PROFINET 节点支持通过拓扑组态自动调试(无互换介质更换模块)和无拓扑组态更换设备功能?

通过拓扑组态自动调试 (无互换介质更换模块) 和无拓扑组态更换设备

2020年6月16日
ID: 36752540
(12)
常问问题 当安装 ET200pro 时适用哪种安装指导原则?

配置注释:  下面的附件手册为 ET 200pro 安装指导原则。 26694409_ET200pro_Aufbaurichtlinien_en.pdf ( 1225 KB ).

2020年6月10日
ID: 26694409
(2)
常问问题 SINAMICS: 根据IEC 60204-1标准,关于故障线路阻抗的一些信息

变频器具有电子短路保护功能,可满足发生故障时自动停机的要求。

2020年6月3日
ID: 109780013
(0)
常问问题 IOP-2操作面板升级步骤

Upgrading the IOP-2 firmware

2020年3月25日
ID: 109778987
(0)
常问问题 SIZER伺服驱动滚珠丝杠选型

介绍了使用SIZER软件进行滚珠丝杠机械系统选型的具体步骤。

2020年3月20日
ID: 109778896
(0)
常问问题 S120授权

S120系统中有哪些常见的授权? 购买授权证书后,如何生成授权密钥(License Key)?存储卡中的授权丢失或忘记授权密钥(License key)该如何找回? 生成或找回授权密钥(License Key)后,如何写入存储卡中?

2020年3月11日
ID: 92190161
(1)
常问问题 可以为分布式 IO 系统 ET 200eco,ET 200eco PN 和 ET 200pro 订购哪些连接器和线缆?

描述 本条目说明了可以为分布式 IO 系统 ET 200eco,ET 200eco PN 和 ET 200pro 订购哪些连接器和线缆......

2020年2月17日
ID: 50102465
(2)
常问问题 SIZER 软件简介

本文介绍了SIZER驱动选型软件的功能,安装要求,目标用户和获取方法等内容。

2020年2月16日
ID: 109777875
(0)
常问问题 SIMATIC S7: 以下的这些事件 ID:从 "16# 08:9000" 到"16# 08:9013"是什么含义?

从"16# 08:9000" 到"16# 08:9013"的这些事件ID显示出了驱动器的故障和报警。

2020年2月12日
ID: 109764509
(1)
常问问题 SINAMICS 系列变频器替代 SIMATIC ET200S FC 变频器应该注意什么?

SINAMICS 系列变频器替代 SIMATIC ET200S FC 变频器应该注意什么?

2019年8月23日
ID: 58349882
(0)
常问问题 SINAMICS G120/G120C/G120D: 设备数据交换的方式

针对这种情形,例如:变频器已被替换且数据已从存储媒介下载到新变频器中,驱动系统立即投入工作。

2019年8月14日
ID: 109481437
(4)
 
每页文档数量 20 50 100
...
1
2
3
4
5
...