09.07.2024 08:44 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 10.10.2024 Beiträge: 1431 Bewertung: (146)
|
Kann man in einer Methode die Benutzerberechtigungen hinterlegen, so dass je nachdem welcher Nutzer am OPC-Client eingeloggt ist unterschiedliche Bedienberechtigungen möglich sind? Ist in der aktuellen TIA Portal V19 / FW 3.1.X noch nicht verfügbar. Ein Client hat nach der Verbindung auf den OPC UA Server der S7-1500 immer Zugriff auf Objekte. Es ist in Planung, in der nächsten Stufe TIA Portal / Firmware den Funktionsumfang zu erweitern. Dadurch soll ein Anwender folgende Möglichkeit erhalten:
Bitte beachten: Dies stellt nur einen Ausblick auf zukünftig geplante Funktionen dar – da sich diese noch in Entwicklung befinden, kann keine Zusage zum Veröffentlichungszeitpunkt oder konkretem Umfang gemacht werden. OPC UA: Beitragsübersicht Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebenen Inhalte beziehen sich auf den Zeitpunkt der Erstellung (Stand: Juli 2024). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (CG) |
Folgen Sie uns auf