09.07.2024 08:51 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 12.09.2024 Beiträge: 1425 Bewertung: (141)
|
Können S7-1200 Steuerungen nur OPC UA Server, oder auch Client? S7-1200-Steuerungen unterstützen keine OPC UA-Client-Funktionen. Sie sind ab Firmware-Version 4.4 mit OPC UA-Serverfunktionen ausgestattet, können jedoch nicht als OPC UA-Clients fungieren. Wenn Sie OPC UA-Client-Funktionen benötigen, müssten Sie einen S7-1500-Controller verwenden, der ab Firmware-Version 2.6 sowohl OPC UA-Server- als auch Client-Funktionen unterstützt. OPC UA: Beitragsübersicht Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebenen Inhalte beziehen sich auf den Zeitpunkt der Erstellung (Stand: Juli 2024). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (CG) |
Folgen Sie uns auf