21.12.2021 07:08 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 15.10.2024 Beiträge: 3182 Bewertung: (494) |
Hallo Matz_70, Informationen zum Lageistwert finden sich beispielsweise im Handbuch "Absoluter Drehgeber mit PROFINET". Für den Winkel der Achse sind die Bits 0-12 von G1_XIST1 von Bedeutung. Würde es für Deine Anwendung nicht reichen, die Positionswerte des Technologieobjektes zu nutzen? Die Daten des Technologieobjektes werden über MC-Servo automatsich aktualisiert. Dieser OB hat auch eine höhere Priorität als ein Weckalarm-OB. Viele Grüße |
Folgen Sie uns auf