03.01.2024 06:19 | |
Beigetreten: 14.08.2019 Letzter Bes: 02.07.2024 Beiträge: 9 Bewertung: (1) |
Möchte mich hier mal einklinken. Habe hier einige Logos im Netzwerk (FA). Eine Logo steuert einen Absaugventilator. In den Pausen (3x am Tag) wird dieser aus- und dann wieder eingeschaltet. Das ganze habe ich über NTP-Server Synchronisation in der Logo realisiert. Da ich angenommen hatte, dass bei Verwendung der NTP-Synchronisation die automatische Sommer-/Winterzeitumstellung in der Logo aus bleiben kann, kam ich ganz schön ins Schwitzen, als bei der ersten Umstellung plötzlich die Absaugung eine Stunde früher abschaltete, die ganze Produktion stand und das Telefon Sturm klingelte Deshalb möchte ich zur Sicherheit noch mal in die Runde fragen, ob meine Einstellungen in der Logo richtig sind. Die nächste Umstellung kommt ja schon im März. Online-Einstellungen: Sommer-/Winterzeitumstellung ist aktiviert. Habe auf EU und dann auf "Anwenden" geklickt. Die Punkte "Sommerzeit" und "Zeitverschiebung" sind ausgegraut. In den NTP-Eistellungen NTP-Client ausgewählt, IP des Servers eingegeben und Zeitzone auf UTC(+1) gestellt. Dann zum Test synchronisiert und anwenden gedrückt. Ich hoffe das ist richtig so. Das Handbuch sagt leider nicht viel darüber aus. Und noch eine Frage: Wie oft synchronisiert sich eigentlich die Logo auf den NTP-Server? Einmal am Tag, Stunde, Woche ...??? Auch hier habe ich nichts im Handbuch gefunden ... ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 01/03/2024 12:02:25Neue Überschrift nach Splitten |
|
03.01.2024 06:39 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 11.11.2024 Beiträge: 34185 Bewertung: (4260)
|
Hier noch ein Youtube-Video. |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 01/03/2024 06:40:17 |
|
03.01.2024 07:06 | |
Beigetreten: 14.08.2019 Letzter Bes: 02.07.2024 Beiträge: 9 Bewertung: (1) |
Super! Vielen Dank für die Antworten. Dann hoffen wir mal, dass im März alles gut geht |
03.01.2024 07:09 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 11.11.2024 Beiträge: 34185 Bewertung: (4260)
|
Das geht bei mir schon seit Jahren gut. |
Folgen Sie uns auf