09.05.2019 12:55 | |
Beigetreten: 05.09.2013 Letzter Bes: 11.01.2024 Beiträge: 170 Bewertung: (21) |
Servus D_TWO, also ich hab es ähnlich Server2016 als DomainController, drunter noch einen Server2016 für verschiedeneandere aufgaben und irgendwo im Netz auch mein Panel. Ich hab das Panel in die Domain eingeführt, unter Control Panel NetworkID. Einen gültigen Benuzer der Domain der auch rechte hat auf dem Share zu schreiben, Passwort und den DOMAIN Namen ohne .com ...Wobei es eine Einschränkung gibt der "reine" Domainname darf nicht länger als 15 Zeichen sein :(, weil du mehr nicht Eingeben kannst am Panel. Ist bissle schlecht, weil manche gern halbe Romane als Domainnamen schreiben. Wenn ich dann auf dem Panel in den Explorer gehe, kann ich auf \\Rechnername\Freigabe zugreifen ohne den FQDN Namen zu verwenden. Schaue ich im DNS Server nach steht da freilich rechnername.domain.com und die aufgelöste IP für die Teilnehmer. Viele Grüße |
"Denken müssen wir ja sowieso. Warum dann nicht gleich positiv?" - Albert Einstein |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
10.05.2019 14:03 | |
Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
Danke, werde mir das einmal genauer ansehen, aber es gibt wenigstens schon HOST-Einträge :) |
31.12.2023 09:55 | |
Beigetreten: 02.10.2020 Letzter Bes: 27.12.2024 Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Hallo, hast Du eine Lösung gefunden? Ich habe aktuell genau das gleiche Problem! Hat jemand noch eine Idee? |
08.01.2024 14:21 | |
Beigetreten: 03.08.2009 Letzter Bes: 10.01.2025 Beiträge: 14538 Bewertung: (1812)
|
Hallo du kannst versuchen den Option+ Manager zu verwenden: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/92346478 Viele Grüße Murof |
If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
Folgen Sie uns auf