29.03.2024 12:13 | |
Beigetreten: 29.03.2024 Letzter Bes: 17.04.2024 Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Hallo, mangels aktuellem Thread hier mal meine Problembeschreibung: Ich habe im Netzwerk 5 Logos, die soweit laufen und alle Taster, Lichter, Rollos im Haus steuern. Seit 2 Tagen habe ich ebenfalls einen Raspberry Pi 5 mit dem aktuellsten Home Assistant image und dem Node Red Add on am laufen. Ich habe dieser Beschreibung gefolgt und die Server Verbindung der Logo sowie die Programmierung der nodes usw. in Node-Red durchgeführt. Leider kommt in meiner Logo kein Signal aus Node-Red an und ich bin etwas ratlos woran es liegen könnte... Anbei noch ein paar Screenshots von den Schnittstellen, ich hoffe da ist alles wichtige dabei... Danke vorab! |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 03/30/2024 09:25:42Video eingebettet. |
|
Folgen Sie uns auf